This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442 和 AM263P4 器件之间的 Mac 至 Mac 连接

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558839/am6442-mac-to-mac-connection-between-am6442-and-am263p4-devices

器件型号:AM6442
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

我是采用 MAC 至 MAC 配置将 PRG1 RGMII 端口 2 与两个 MAC(位于 AM6442 和 AM263P4 控制器之间)连接在一起。


您能否确认此设置中是否需要 MDC 和 MDIO 连接、或者是否可以省略它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilip、

    在这种情况下、可以省略 MDIO 引脚。 这是一个类似 I2C 的接口、用于更改设置和查看 PHY 的状态。 我想您需要修改软件驱动程序、而不使用 MDIO、因为它会看到一些寄存器、在您的用例中找不到任何寄存器。 对于后者、我不能推荐任何东西、因为我不熟悉软件。  

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ 感谢此更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、欢迎您!

    此致、

    Stan