This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:孔环尺寸

Guru**** 2587315 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559135/am62p-q1-annular-ring-size

器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

AM62P 封装焊盘直径为 0.35mm、间距为 0.65mm。 建议的过孔尺寸是否应该基于最小孔环要求? 该设计需要 18mil 过孔、但在封装尺寸内实际上无法实现这一点。

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 朱星宇

    谢谢你。

    该设计需要 18mil 过孔、但在封装尺寸内实际上无法实现这一点。

    帮助我了解 您在哪里阅读这些要求。

    此致、

    Sreenivasa.