工具/软件:
您好、
我当前正在尝试使用 lwip 栈 (SDK 9) 与 icssg 端口上的评估板建立以太网连接。 似乎我的 pruicssDriver 没有加载正确的固件。 当我尝试加载程序时、即使没有错误信息、也无法 ping。
当我从我之前实现的 SDK 加载一个示例(它与 Linux 配合使用)时:
“ethernet_adapter_generic_device_mii_tunnell_demo_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang “
我让它完全运行到初始化 pruicss 的位置、然后我停止它并加载我的程序、我能够建立 IP 连接。
你有什么想法,如何修复 pruicssdriver ?
BR
Dominik