This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:闪存 OTP 密钥保险丝

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558671/am62a7-q1-flash-otp-key-fuse

器件型号:AM62A7-Q1
主题:AM62A7 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家

    我们现在要将器件类型从 HS_FS 升级到 HS_SE。

   步骤就是这样

    1.启用 VPP、通过 USB 实用程序将 kw_tiboot3 刷写到 SoC、并禁用 VPP。 -->步骤成功

    2.立即通过 USB utils 将映像刷写到 SoC、DFU 映像由正确的密钥签名-->该步骤失败

    3、如果在步骤 1 之后关闭并打开 SoC、请 重复步骤 2 以成功刷写映像。

所以我们想问一下软件控制能做些什么,我们可以将闪存密钥和映像组合成一个可以提高生产效率的步骤。

谢谢

Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“668619" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558671/am62a7-q1-flash-otp-key-fuse 一次、通过 USB utils 将映像刷写到 SoC、DFU 映像由正确的密钥签名-->步骤失败

    由于 Keywriter 不支持 USB、您如何刷写映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刷写密钥后、kw-boot3.bin 将执行重新启动、从而导致 AM62A7 热复位。

    然后、我们将处理 dfu_flash.py 脚本以刷写映像。 此步骤失败。

    日志位于上方

    现在、刷写密钥后、我们需要硬复位、然后处理 dfu_flash.py 脚本来刷写映像。 此步骤可以

    那么、  闪存密钥和刷写映像之间的硬复位过程是强制性的吗?

    我们希望将密钥和图像组合成一个步骤、从而提高生产效率。

    我们应该怎么做?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想将密钥和映像闪存到一个步骤中、而无需硬重置、我们应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刷写密钥后、只有在冷复位后、器件才会转换为 HSSE。 如果执行热复位、则器件仍将处于 HSFS 状态。

    我们希望将密钥和图像组合成一个步骤、从而提高生产效率。

    您应该在刷写 HSSE 映像时引导 HSFS DFU 映像。