This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:如何禁用屏幕的终端输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559139/am62a7-how-to-disable-terminal-output-to-the-screen

器件型号:AM62A7


工具/软件:

SDK 版本:10_00_00_08

目前、我的终端输出到 ttyS2(硬件 UART)、并在我们的屏幕上显示一个终端。 我想在保持硬件 UART 输出的同时禁用此屏幕终端显示。 我尝试禁用 CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE、但它不起作用。 如何将其关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用以下工具交叉检查是否已成功禁用:
    zcat /proc/config.gz | grep config_framebuffer_console