This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:USB0_VBUS 地址

Guru**** 2552880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558516/am3358-usb0_vbus-address

部件号:AM3358
主题: TPS2051 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

AM3358、TPS2051BDGN 和 TPS2041BDGN。

内核 5.11.10

我有一个基于 BBB 的定制电路板。 USB0 处于 PERIPERAL 模式、将使用 TPS2051BDGN 电源开关提供+5Vdc。 在内核启动期间、USB0_DRVVBUS 从低电平变为高电平、TPS2051 的+5 输出从 0VDC 变为+5VDC。 所有产品在生产中都运行良好。 我的一个新批次中有两块电路板、这在为 USB0 上电时会遇到问题。

使用连接到 FB1 左侧的 o 示波器 USB0_VBUS、我看到四个_5VDC 脉冲。 这证实 USB0_DRVVBUS 正在启用 TPS2051、而 USB0_VBUS 正在发送到 AM3358 处理器。

内核 dmesg 记录这些消息
musb-hdrc musb-hdrc.0:a_wait_vrise 中的 vbus_error (89、<avalid) 重试#1 port1 00000104
musb-hdrc musb-hdrc.0:a_wait_vrise 中的 vbus_error (89、<avalid) 重试#2 port1 00000104
musb-hdrc musb-hdrc.0:a_wait_vrise 中的 vbus_error (89、<avalid) 重试#3 port1 00000104
musb-hdrc musb-hdrc.0:a_wait_vrise 中的 vbus_error (89、<avalid) 重试#4 port1 00000104

我明白、该消息表明处理器从未看到 USB0_VBUS 信号。

我想从内核命令行检查 USB_VBUS 引脚的实时状态/值。

是否有可用于检查 USB_VBUS 引脚的实时状态/值的内核命令?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您说端口处于器件/外设模式。 是这样吗?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的拼写错误。 是的、端口设置为外设。 这是我的设备树中的代码片段。

    &usb0 {
      状态  =“正常“;
      DR_MODE = “外设“;
      Interrupts-extended = ;
      中断名称  =“MC",“,"VBUS"、"VBUS" ;“;</s>“
    };

    &USB1 {
      状态  =“正常“;
      DR_MODE =“host" ;“;
    };

    我有一批 50 块中的两个电路板报告 VBUS_ERROR。 我知道 TPS2051 工作正常、因为我可以使用我的 o 示波器跟踪 USB0_VBUS 信号、直到其进入处理器下方。

    我正在尝试确定处理器 USB0_VBUS 引脚是否连接到 PCB。

    是否可以在命令行中检查 USB0_VBUS 引脚的状态。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我不知道是否有显示 VBUS 状态的命令、很抱歉、但可以从 VBUS 从不上升的消息中清除。

    我还有一个请求。 您能告诉我 USB 插座的类型或拍照吗?

    谢谢、

    Stan