This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:TTL-RGB8888 LCD 接口

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551147/am62p-ttl-rgb8888-lcd-interfacing

部件号:AM62P


工具/软件:

您好 AM62P Champ!

我的客户正尝试将 AM62P 与其 RGB8888 LCD 模块连接。 他们构建了最新版本的 Android SDK、完成了定制电路板引导、现在正在尝试让 RGB LCD 正常工作。 他们已禁用 HDMI 输出并尝试使用连接的设备树、但显示器仍然无法正常工作。

e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62p5_2D00_sk_2D00_modify.zip

SK-AM62P 电路板的默认配置启用了 HDMI、因此将 RGB 连接到端口@2。 PCLK、LCD 使能和相关的电源均可正确供电、但帧缓冲区无法被识别。 LCD_PWM 和 LCD_ENABLE 引脚已强制设置为高电平、并且 LCD 时钟正在输出稳定的 5.12MHz。 帧缓冲区似乎无法正常工作。 我还应该检查什么?

假设 DTS 中没有错误、请让我知道需要在 Android 端配置哪些设置。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    未连接 HDMI 时、将显示以下日志消息:[ 10.965921][T301] debug:信号 11 (SIGSEGV)、代码 1 (SEGV_MAPERR)、故障地址 0x0000000000000008。

    似乎发生了故障错误。

    当然、连接 HDMI 时不会显示此消息。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    你能确认 Android 版本,我假设它是 Android 15,如果它是最新的。

    如果 DTS 中没有错误、则表示驱动程序存在并已加载(背光 PWM 模块以及面板驱动器)。

    对于上面的 hwc 崩溃、您能否确认当前用于 DRM_hwcomposer 的 commit (SHA1)? (来自 Android 树根的 external/drm_hwcomposer)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Maxime Fournier。

    感谢您的答复。

    它是基于 SDK 10.01.01 (2025. 4. 2)

    除了提交 DRM_hwcomposer 之外、我还可以检查驱动程序是否存在加载以及是否存在加载。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的最新提交哈希 (SHA1) git log -1 --pretty=format:"%H"

    使用的最新提交哈希 (SHA1): 7979d2ae8c8c34d3cf0a5593c9788c5601e642f5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime:

    您能否建议在 DTS 和 panel-simple.c 中进行所需的更改以支持 RGB888 DPI?

    除了引导日志外、我还附加了他们当前的 dts panel-simple.c。

    他们还尝试按照 SPRADS3 AM62P DSS 概述启动 DPI 模式。 转换为 DPI 模式。 仍然无法开启 RGB LCD。

    请帮助我们启动 RGB888 DPI 模式。


    e2e.ti.com/.../0823-log_5F00_dts_5F00_simple_2D00_panel.zip

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK Commit 不是问题。 我会查看日志、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxim。

    他们表示问题已按如下方式得到解决。

    1. HDMI 连接问题:已应用补丁

    2. 在 dts 文件中:将 DSS HDMI 切换为 DPI 模式

    3. 在中panel-simple.c、添加:

    }、{
    .compatible =“himax、hx8282a01“、
    .data =&himax_hx8282a01、
    }、{

    谢谢。

    此致、  

    插孔