This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:关于 CAN 通信传输失败导致的重试传输。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559130/dra829j-regarding-the-retry-transmission-due-to-the-failure-of-can-communication-transmission

器件型号:DRA829J
Thread:DRA829 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有关于传输失败时使用 TI DRA829 芯片在板载器件中重试传输的问题。

1.重试传输是由芯片自动执行,还是需要在软件中创建重试功能?

2、如果由芯片自动执行,故障发生多长时间后才发送重试传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们在 CAN 寄存器中有可再传输位、如果启用了该位、则它将自动在 CAN 中进行重新传输。

    此致

    Tarun Mukesh