This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在 AM6442 评估板上启用 ICSSG1 以太网问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552887/am6442-issue-enabling-icssg1-ethernet-on-am6442-evaluation-board

器件型号:AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在使用 AM6442 评估板并尝试启用 ICSSG1 以太网。 我们将 icssg_ethernet1 从 A53 内核分配给 R5 内核、并在 U-Boot 中应用 rm-cfg.yaml 文件。 此外、我们还在器件树中禁用了 icssg1_ethernet 和 icssg1_mdio1、如下所示:

icssg1_eth:icssg1-eth {
  STATUS =“已禁用“;
};

&icssg1_mdio{
  STATUS =“已禁用“;
};

当我们在 SysConfig 中启用 icssg1_ethernet 时、我们的内核会在 Module_clockSetFrequency () 中置位。

相关配置如下所示:

SoC_ModuleClockFrequency gSocModuleClockFrequency[]={
  {TISCI_DEV_PRU_ICSSG1、TISCI_PRU_ICSSG1_CORE_CLK、333333333、 2}、
  {TISCI_DEV_PRU_ICSSG1、TISCI_PRU_ICSSG1_UCLK_CLK、192000000、–1}、
  {TISCI_DEV_PRU_ICSSG1、TISCI_PRU_ICSSG1_IEP_CLK、 200000000、 5}、

  {TISIC_DEV_UART0、   TISCI_UART0_FCLK_CLK、   48000000 、–1}、

  {SOC_MODULES_END、   SOC_MODULES_END、        SoC_MODULES_END、SOC_MODULES_END}、
};
当尝试为以下项设置频率时、会发生置为有效:

{TISCI_DEV_PRU_ICSSG1、TISCI_PRU_ICSSG1_CORE_CLK、333333333、2}


我随附了 dts 文件、sysconfig 和 rm-cfg.yaml 文件以供您参考。

e2e.ti.com/.../icssg1_5F00_ethernet.zip



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟的回复表示歉意。 如果您在此处仍需要帮助:

    1) 您使用的是哪个版本的 SDK?

    2) 您是执行 SPL 引导还是 SBL 引导?

    3) 您是否也在 Linux 器件树文件中禁用了 icssg 本身?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1. 您使用的是哪个版本的 SDK?
      不同应用 MCU+ SDK 版本 10.01.00.32 第一个问题。

    2. 是进行 SPL 引导还是 SBL 引导?
      不同应用 SPL 引导

    3. 您是否也在 Linux 器件树中禁用了 ICSSG?
      是的、我们已禁用 ICSSG 在中 这些工作 U-Boot 器件树文件中找到。 我已在上一个查询中附加了这些文件以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Perumalsamy、

    您在原始响应中禁用了 Linux PRU 以太网驱动程序节点。 但这与禁用 icssg 器件树节点不同。

    如果您想查看更多 Linux 器件树文件、请附加该文件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的澄清。

    我在中附加了内核和 U-Boot 设备树文件icssg1_ethernet.zip。 您能否回顾一下、具体告诉我您需要哪些信息或部分进行进一步分析?

    期待您的指导。

    此致、
    Perumalsamy