This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:是否有办法在 AM68A 或 AM69A 中以某种方式输出 4K 60p 和 DSI 4 L TX?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548250/am68a-is-there-any-way-to-output-4k-60p-with-dsi-4-l-tx-with-am68a-or-am69a-somehow

部件号:AM68A
主题中讨论的其他器件:AM69A

工具/软件:

大家好!

是否有办法可以通过 AM68A 或 AM69A 在 DSI 4 L TX 和 AM68A 之间输出 4K 60p?

DS 说高达 2.5k、但我会确认以防万一。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我的建议是参考器件规格来确定它是否支持此分辨率(很可能支持,但仍然请参阅 TRM/spec 以了解实际数字)。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    数据表规定高达 2.5k。
    认为它可以支持 4K 60p 的原因是什么?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    在 TRM 的这一部分中、这似乎是错误的。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    高达 2.5k 不正确、以及
    正确的理解是、可以实现 4K 60p 输出。
    如果有任何文档或 E2E 指出 4K 60p 输出是可能的、请告诉我。
    我无法找到任何一个。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

     J784S4 TRM 中提到了这一点。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    感谢您的答复。

    不是 4MPix、而是 4K。
    4K = 8,294,400 像素、4M = 4,000,000 像素、SO
    使用 DSI 输出 4K 60fps 吗?

    最好的蔬菜

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、  

    我的意见是否正确?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    4K 是线宽、但 输出高度如何?  

    是的、60fps 输出的总分辨率限制为 4MP、但如果输出宽度为 4K、则高度将限制为 1K。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我知道 DSI4L 不支持 4K/60p。

    DSI4L 有两个端口、
    但这些是否用于立体视觉?

    是否可以将 4K/60p 视频拆分为左右声道并从两个端口输出 1920x2160/60p (4.1MPix)?
    或者、是否可以将 4K/60p 视频拆分为奇数/偶数行并从两个端口输出 3840x1080/60p?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    嗯、在应用中需要将 4K 视频拆分为左右通道、甚至是奇数和偶数行。 DSI 无法做到这一点。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    如果在应用方面实施、这是否意味着 4K 60fps 视频(来自摄像机,视频解码器,
    或由 Qt 等生成的视频)可以使用 DSI2 端口输出而不会导致帧中断?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    从 DSS 的角度来看、它可以支持 4K 60fps 分辨率。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    DSI 端口无法单独以 60fps 输出 4K、但 DSS(显示子系统)本身可以输出一个 4K 60fps 信号。
    通过分离 DSI 2 端口和应用端、可以 60fps 输出 4K 而不丢弃帧。
    这是我的理解。
    非常感谢。

    此致、

    ITO