This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】DM R5F 在某些情况下可能崩溃:AM62x、AM62Ax、AM62Dx、AM62Px、AM67、 AM67A

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511929/faq-dm-r5f-can-crash-in-certain-conditions-am62x-am62ax-am62dx-am62px-am67-am67a

主题中讨论的其他器件:AM67、AM67A

这是的配套常见问题解答

 【常见问题解答】【警报】DM R5F 在某些情况下可能会崩溃:AM62x、AM62Ax、AM62Dx、AM62Px、AM67、 AM67A  

请先阅读警报。

一般性问题

问题的根本原因是什么?

这是器件错误吗?

问题何时得到解决?

我们的设计满足崩溃的所有条件、但我们不想更新 DM R5F 固件。 我们的系统在运行 49 天后实际上会崩溃吗?

我设计中的 A53 内核未运行 Linux。 我的设计是否仍会受到影响?

在 DM R5F 和 Linux 之间未初始化 RPMsg IPC 通信的典型情况是什么?

我们将编写定制 DM R5F 固件。 我们的设计会受到影响吗?

其他 常见问题解答

Linux: 如何检查在 DM R5F 上运行的二进制文件

Linux:如何检查 Linux Remoteproc 和 RPMsg 驱动程序是否连接到 DM R5F 并初始化 RPMsg 基础架构

SPL 引导:如何查找内置于 tispl.bin 中的 DM R5F 二进制文件

SBL 引导:如何检查由 SBL 加载的 DM R5F 固件

如何触发 DM R5F 崩溃? 如何验证崩溃是否已实际修复?

DM R5F 是否需要运行 IPC Echo 演示任务?