This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:使用 Yocto 添加 gstreamer1.0-plugins-丑、用于构建 Rootsf

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564736/am62p-add-gstreamer1-0-plugins-ugly-with-yocto-for-building-rootsf

部件号:AM62P


工具/软件:

你好  

当我在 tisdk-thinlinux-image.bb 中添加“gstreamer1.0-plugins-丑“时、我使用命令“machine=am62pxx-evm bitbake -k tisdk-thinlinux-image“进行构建。 有一些错误:

/*********************** 错误信息开始********************** /

错误:无 RPROVIDES 'gstreamer1.0-plugins-丑'(但/home/yongyanzhang/Yocto/tisdk/sources/meta-arago/meta-arago-distro/recipes-core/images/tisdk-thinlinux-image.bb rdepends 在或以其他方式要求它)
gstreamer1.0-plugins-丑 已被跳过:具有一个限制许可证“商业“、该许可证未在您的 license_flags_accepted 中列出。
注意:运行时目标“gstreamer1.0-plugins-丑“是不可构建的、正在删除...
缺少或不可构建的依赖链是:['gstreamer1.0-plugins-丑']
错误:无 RPROVIDES 'tisdk-thinlinux-image“
不存在符合条件的'tisdk-thinlinux-image“的 RPROVERDER

/*********************** 错误信息结束********************** /

我尝试在 local.conf 中添加一个'商业'(license_flags_accepted +='商业')、但它似乎没有效果、仍然报告错误。

期待您的答复。