This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:如何处理未使用的 MMC1 引脚和其他 GPIO? 数据表不清楚

Guru**** 2584995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564705/tda4ah-q1-what-to-do-with-unused-mmc1-pins-other-gpio-data-sheet-unclear

器件型号:TDA4AH-Q1


工具/软件:

你(们)好

我有一个不使用 MMC1 接口的定制板、比如焊球 AB38、AB36、AA33、AB34、 AA32 和 AC38。 数据表和原理图检查清单似乎并未说明如何处理这些引脚 — 它们是不适用 C、需要拉电阻器、还是直接连接到电源电压等

我假设、如果表 5-121 “连接要求“中没有具体提及这些要求、我可以将它们保持未连接状态。 这是正确的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  这些引脚具有 内部拉电阻器、可在未连接时启用这些电阻器以保持引脚悬空。