This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:带 AutoSAR 的 SDL

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564889/am620-q1-sdl-with-autosar

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

亲爱的香榭丽舍大街、

您能不能告诉我如何在 AM62x 上通过 AutoSAR 实施 SDL?

我的客户发现 SDL 是在 FreeRTOS 上通过 OSAL 实现的、因此想知道如何在 AutoSAR 上实现 SDL。

请详细说明一下吗?

谢谢、此致、

Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    我的客户发现 SDL 是通过 OSAL 在 FreeRTOS 上实现的、想知道如何在 AutoSAR 上实现 SDL。

    SDL 驱动程序是裸机驱动程序、完全独立于操作系统。 他们可以直接将 SDL 驱动程序库集成到 Autosar 中。

    SDL 还有一个 DPL 接口层、用于处理任何与操作系统相关的调用。

    examples/sdl/dl/dpl_interface.c

    在 DPL_INTERFACE.c 文件中、它们可以将 SDL_TEST_REGISTERInterrupt 和其他函数替换为其 Autosar 中断注册调用。

    此致、

    Nihar Potturu。