This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:如何检查(启用)SDIO 内部 PU 电阻器?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564225/am620-q1-how-to-check-enable-sdio-internal-pu-resistor

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

尊敬的专家

我已经检查了该主题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540863/am625-mmc0-emmc-pull-up/5926157?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=am62%20internal%20emmc%20pull%20up

我对这一描述有点困惑、  

如何在软件中检查 SDIO 内部 PU 电阻器的启用或未启用?

它是否默认在内部启用 PU?

谢谢你。

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    感谢您的查询。

    我将提供 MMC1_DAT0..3 的示例

    复位期间或复位后 SoC IO 缓冲器关闭。

    AM62x IO 默认处于关闭状态、 在软件初始化 IO 之前不会驱动 SD 卡信号。 因此、每个 SD 卡 信号都需要外部拉电阻、以将 SD 卡输入缓冲器保持在有效逻辑状态。 软件不应为与 SD 卡关联的 IO 开启任何内部拉  电阻、因为我们需要在每个信号上进行外部拉电阻。 如果系统设计人员使用外部电阻值、 在与内部拉电阻器结合使用时、导致拉电阻小于 10k、则开启内部拉电阻可能会产生违反 SD 卡标准的情况。

    上拉电阻器可以使用焊盘名称 coulmn 中列出的相关焊盘配置进行配置。

    此致、

    Sreenivasa.