This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:在 U-Boot 2025.01 中通过自动复位 (dfu-util -R) 进行 DFU 传输后崩溃

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563360/j784s4xevm-crash-after-dfu-transfer-with-auto-reset-dfu-util--r-in-u-boot-2025-01

器件型号:J784S4XEVM


工具/软件:

您好支持团队:



使用 DFU 将压缩的 rootfs 映像 (rootfs.img.gz) 传输到 RAM 时、我们在 U-Boot 中遇到崩溃。

一旦传输完成、U-Boot 就会因同步中止而崩溃、然后我们才能使用缓冲区(例如使用 gzwrite)。

这种情况与最新的 U-Boot 版本一致:

U-Boot 2025.01-00547-g3bcfad6cee95-dirty

重现步骤:

在目标板 (J784S4 EVM) 上:

run bootcmd_dfu

2.在主机 PC 上:

dfu-util -R -a ram -D rootfs.img.gz


3、传输完成后、U-Boot 会抛出同步中止并重置。

崩溃日志(摘录):

“同步中止“处理程序、ESR 0x96000006、far 0x9f3ffff8
正在重置 CPU...

其他注意事项:

  • 该问题仅在 gzip 压缩映像 (rootfs.img.gz) 的 DFU 传输时发生。
  • 如果我们在 U-Boot 中以交互方式运行 bootcmd_DFU 并加载同一 文件、则它不会崩溃。

环境:

  • 板:J784S4 EVM
  • U-Boot 版本:U-Boot 2025.01-00547-g3bcfad6cee95-dirty
  • 加载地址:0x80000000
  • 文件:rootfs.img.gz(gzip 压缩的 ext4 rootfs 映像)
  • 主机工具:dfu-util 0.11

期望:

  • 使用-R 进行 DFU 传输后、该文件应保留在存储器中的 0x80000000 中并可用、就像在 U-Boot 中手动执行 bootcmd_DFU 一样。