This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6422/6421 Cortex-R5F 及其优势

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422, AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562497/am6442-am6422-6421-cortex-r5f-and-benefits

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:AM6422AM6421

工具/软件:

尊敬的专家:

AM64x 处理器的方框图显示了 Cortex-R5F 的两个块。

根据数据表中的表 4-1、AM6422/6421 中的 ARM Cortex-R5F 标记为 R5FSS0_CORE0 和 R5FSS1_CORE0。

这是否意味着 AM6422/6421 中的 ARM Cortex-R5F 由两个独立的 MCU 组成? 根据 R5FSS0_CORE0 和 R5FSS1_CORE0 的命名、它们似乎是两个独立的 MCU。

这两个 ARM Cortex-R5F 是否可以用作彼此的冗余组件?

此外、我的客户正在评估其他 SoC、我想说服他们选择 TI。 请帮助回答以下问题。

除了价格之外、哪些特性使 TI AM64x 处理器成为一个不错的选择? FuSa 是基本特性;您能分享其他优势吗?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    在 AM64x 器件上、每个 R5F 子系统 (R5FSS) 包含两个 Cortex-R5F 内核。
    •默认情况下、这些内核不会分步锁定。 相反、它们被设计为独立的 MCU、每个 MCU 都能够运行自己的固件、任务和 RTOS。
    •两个 R5F 内核都可以访问片上存储器、互连和外设、但可以对它们进行分区以独立工作。
    •具体取决于器件型号:
    •AM6422→有一个 R5FSS(具有 R5F0_0 和 R5F0_1)。
    •AM6421→有两个 R5FSS(具有 R5F0_0、R5F0_1 和 R5F1_0、R5F1_1)。

    在冗余时

    您询问两个 R5F 是否可用作冗余组件。
    如果您期望两个内核运行相同的操作、如果一个内核发生故障、另一个内核会无缝地继续执行。 这是你所期望的吗?

    请说明 冗余的使用案例是什么?

    安全:

    •AM64x 提供 ECC、CRC、看门狗计时器和错误信令模块 (ESM) 等安全机制、用于故障检测和恢复。
    •对于安全配置、许多客户使用 M4F 内核作为安全监控器。
    •如果 R5F 或 A53 内核遇到问题、可在 M4F 继续运行时复位这些内核。
    •这可确保安全关键型监测即使在子系统复位期间也继续进行。

    A53 集群通常用于 Linux 应用程序、而 R5F 用于实时控制任务。

    如果您可以分享有关最终产品和安全目标的更多详细信息、我们可以提供有关 使用 AM64x 的指导。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anil

    在冗余时:

    您询问两个 R5F 是否可用作冗余组件。

    如果您期望两个内核运行相同的操作、如果一个内核发生故障、另一个内核会无缝地继续执行。 这是你所期望的吗?

    是的、这是我们期望的目标。

     

    请说明 冗余的使用案例是什么?

    我们希望应用这 2 个 R5F 内核来处理特定功能、例如电机控制或液压系统控制。

    如果其中一个 R5F 内核不可用、则另一个 R5F 内核能够接管任务以防止函数丢失。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    为了更好地了解您的要求并提出正确的冗余解决方案、 我想澄清以下几点:


    应用用例:
    •  您希望 R5F 内核处理哪些特定外设(例如 ADC、PWM、GPIO) 以进行电机控制或液压系统控制
    •如果一个内核发生故障(例如,<5ms、<20ms)、则可接受的最大接管延迟是多少?


    冗余型号:
    •是希望两个内核并行运行电机控制逻辑(活动-活动)、还是希望一个内核为主(活动)、另一个待机(影子)、直到接管为止?
    •备用内核是否应该始终在后台运行相同的控制算法、或者它是否可以在接管之前保持空闲状态?


    内核故障检测:
    •您希望我们如何检测某个核心是否已挂起?
    •内核之间的心跳监控?
    •看门狗计时器(每个内核)?

    恢复和重置策略:
    •当一个 R5F 内核挂起时:
    •另一个内核是否应该立即接管并重新初始化电机外设?
    •发生故障的内核是否应自动重置并重新启动、或者是否应手动恢复?
    •如果 Core0 上的看门狗导致复位:
    •是否可以接受完整的 SoC 复位、或者应该仅复位受影响的 R5F 内核(以便待机内核可以继续控制电机)?


    电机/外设控制:
    •两个内核是否可以直接访问相同的电机控制外设 (PWM、ADC、GPIO)、或者我们是否应该实施所有权机制(一次只能有一个内核驱动输出)?


    安全/认证要求:
    •该系统是否针对特定的安全标准(例如 ISO 26262、IEC 61508)?

    此致、

    Anil.