This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:双 TDA4VEN 解决方案通过单个以太网 PHY 从外部连接

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564732/tda4ven-q1-the-dual-tda4ven-solution-connects-externally-via-a-single-ethernet-phy

器件型号:TDA4VEN-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家、

并采用双 TDA4 解决方案进行开发。 目前、存在只有一个 TDA4VEN 连接到以太网的问题。 由于调试要求、我们需要两个 TDA4VEN 芯片都有以太网连接。 因此,我们想问一问,连接到以太网的 TDA4VEN 是否可以作为一个交换机,分成两个以太网通道,分别连接到两个 TDA4VEN 芯片,以便其他 TDA4VEN 也可以访问以太网。?

我们知道 TDA4VM 可以通过 SGMII 或 RGMII 实现 MAC 到 MAC 连接、其中 CPSW2G 的一个接口连接到 PHY、另一个接口 (MAC 到 MAC) 连接到另一个 SoC。 TDA4VEN 要实现这个功能、它与 TDA4VM 是一致的吗? 如果没有、请提供相应的解决方案说明。非常感谢。

此致、

Ziji.Qiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在双 TDA4VEN 解决方案中、只有一个 SOC 连接到以太网 PHY 和外部器件。 在调试过程中、需要通过主机与两个 SOC 单独进行通信和调试。 这是可以实现的吗? 这对我们非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另外、在双 TDA4VEN 解决方案中、只有一个 SOC 连接到以太网 PHY 和外部设备。 在调试过程中、需要通过主机与两个 SOC 单独进行通信和调试。 这是可以实现的吗? 这对我们非常重要。

    据我所知、您希望将其中一个 TDA4VEN 以太网端口连接到 PHY 并连接到 PC 以进行调试。 另一个以太网端口在调试期间以 MAC 到 MAC 模式连接到另一个 TDA4VEN、供您与 PC 上的两个 TDA4VEN 进行通信。
    该设置如下所示。


    您可以使用 TDA4VEN 的本机 Linux 驱动程序或 CPSW3G、启用开关模式可以满足您的需求。

    此致、
    Sudheer