This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于基于 FreeRTOS 的 TDA4VEN MCAL /示例的设置

Guru**** 2597175 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564318/tda4ven-q1-regarding-the-setup-of-tda4ven-mcal-examples-based-on-freertos

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

SDK 11.0    域:MCU

关于基于 FreeRTOS 的 TDA4VEN MCAL /示例的设置:

  1. 我们 MCUSW_J722S_11.00.00.05 从 J722S SDK 下载页面下载并将 MCUSW 复制到 SDK 目录 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06/。 我们还修改了 SysConfig 和 CCS 的路径、如图所示。

  2. 完成路径修改后、我们 make can_app -j16 在目录中运行 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06/mcusw/build。 编译成功、程序可以通过 SD 卡正常运行。

在上述条件下、我们现在要在中设置 FreeRTOS ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06/mcusw/mcal_drv/mcal/examples/Can。 在设置过程中、我们遇到了许多问题。 因此、我们想问是否有参考示例可供参考?

此致

Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 MCU+SDK 中、MCUSW 中没有基于 FreeRTOS 的示例。 请问 MCAL 示例为什么与 FreeRTOS 而非 AUTOSAR OS 一起使用?

    如果您需要 FreeRTOS 示例,我们在 MCU +SDK 中提供它,而不是在 MCUSW 中提供。

    此致

    Tarun Mukesh