This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:在 LP-AM263 上启用安全启动

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564111/lp-am263-enabling-secure-boot-on-the-lp-am263

器件型号:LP-AM263


工具/软件:

您好、是否可以在 AM263 LaunchPad 上启用安全启动(将器件从 FS -> SE 移动)? OTP_keywriter SBL 与 AM263-CC 开箱即可正常工作、但不清楚它是否与 LP 有关。 具体而言、能否在 LaunchPad 上将 1.7V VPP 引脚置为有效? 如果是、该接头引脚在电路板上是分开的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据硬件原理图和用户指南、LP-AM263 上有一个 1.7V LDO (U53)、专用于 EFUSE 编程。 安装跳线 J3 应为 VPP 引脚提供 1.7V 电压。 器件的电源轨上还有一个 0 欧姆电阻 (R376)。

    如果您计划对器件本身进行编程、请确保查看中的信息  一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格 以及安全资源中 OTP Keywriter 的说明/信息。
    我还建议在开始编程过程之前测试 1.7V LDO 的电压、以再次检查电压是否在范围内。

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您分享这些信息。 关于跳线 J3、它看起来是 LP-AM263 上 BoosterPack 的标题行。 通过安装跳线 J3、您的意思是在接头行中的一部分引脚上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该跳线位于 Booster Pack 接头排 J1 和 J3 附近、但独立于接头排:

    它仅在 LaunchPad 的修订版 A 上可用。
    在 Rev E2 版本的 LaunchPad 上、VPP 引脚保持未连接状态(没有引脚输出)。
    此致、

    Susan