This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:如果我将 PWR 取消连接到特定的 VDDA_输入、如 CSI、DSI、MMC0、DDR1、2、3、会发生什么情况?

Guru**** 2599915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69, SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564150/am69-what-happens-if-i-unconnect-pwr-to-specific-vdda_-inputs-such-as-csi-dsi-mmc0-ddr1-2-3

器件型号:AM69


工具/软件:

我需要将某些焊盘连接到 VSS VCC/GND、以便在顶部形成一个完整的实心参考平面、因为第二层用作高速信号。

我知道您不应将处理器的某些焊盘/焊球直接连接到 VSS /GND、因为这可能会导致电流浪涌。 因此、建议改为添加下拉电阻以保护 IO。

根据“ 5.4 引脚连接要求 AM69 处理器的数据表中找到。 我们可以在这里找到以下内容:

  • 某些引脚必须直接连接到连接到 VSS /GND 的任意下拉电阻(如果未使用)。
  • 某些引脚必须直接连接到连接到 VSS /GND 的适当下拉电阻(如果未使用)。
  • 如果未使用、某些引脚可以直接连接到 VSS /GND。
  • 某些引脚必须直接连接到特定 VCC(如果未使用)的任意上拉电阻器。

但是、如果我移除电源该怎么办? 首先、我不需要 DDR1 到 DDR3。 为何不移除使电流流向 DDR1 至 DDR3 处理器的 0 欧姆电阻器? 我只需要 DDR0。

与某些串行器/解串器相同、所有 CSI、DSI 和 MMC0。 由于 SD 卡、我只需要 MMC1。

那么、如果我“拔下“ AM69 特定外设的电源、会发生什么情况?

  1. 处理器仍然会启动吗?
  2. 引脚是否没有电压? 例如、like...no 与任何内容相连?
  3. 它是否会禁用 外设并且不会发生问题?

我之所以问这个问题、是因为我没有找到任何有关如何 在处理器初始启动时禁用外设的信息。 目标是在不使用 DDR1 时将整个 VSS 直接连接到 DDR1/GND。

有关 PDN、请参阅 SK-AM69 参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使未使用该功能、也需要为所有电源轨提供正确的电压。  例如、即使未使用 USB、VDDA_0P8_USB 也必须提供 0.8V 的电压。  我无法描述未上电电源轨的不同组合会发生什么情况、因为 TI 不会测试这些不受支持的配置。  该器件没有针对“部分“电源的内部保护、可能会通过反向电流路径损坏器件。

    我不理解注释“目标是将整个 DDR1 直接连接到 DDR1/GND“ VSS。  如果未使用 DDR1、则只需拉取 DQS/DQSn 信号 — 其他信号可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    原因是我使用的是 6 层板、我只设计了 6 层板。 这包括参考平面。

    但最后我需要做的是为 DDR1 和 DDR2 添加下拉和上拉电阻器。 这似乎是一个简单的任务、但它正在拆分参考平面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用 IP、您也可以删除筛选器。   在上一个与 VDDA_0P8_USB 配合使用的示例中、您可以移除 L53、C321、C167、C168(但仍将 VDDA_08_USB 连接到 VDD_CORE_0V8。  这可能有助于减少 BGA 区域中独立电源轨的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又增加了一秒。 最重要的是 DDR1 和 DDR2 以及 MMC0、因为它们会在参考平面中产生孔。

    我不喜欢这一点、因为您永远不能断开或分割参考平面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里一样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该器件、6 层 PCB 非常激进。  根据我的图片、如果有任何过孔连接到 BGA 焊盘、是否没有办法避免问题?    可能需要做出折衷、可能需要 DDR 数据速率(引用无效)。  悬空的 CMOS 输入可能会振荡并损坏器件 — 因此建议端接某些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6 层 PCB 不一定具有 aggre作用。 一切都取决于设计的好坏。  

    例如、如果我将 DDR_DQS 连接到 VSS、则会发现此问题。 但将它们直接连接到 VSS 会造成损害、因为它们属于 IO 类。  

    我可以做的一件事是从阵列中移除一些球。 但这太耗时了。  

    您认为 TI 开发团队可以尝试为 DDR 卸载一些 0 欧姆电阻器、看看会发生什么情况吗? (在 SK-AM69 上)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DQS 是 IO、但除非配置为这样做、否则不会驱动 OUT。  引导时、在软件配置 DDR 接口之前不会对其进行配置。  因此、如果仅配置了一个接口而禁用了其他接口、则不应该担心驱动输出。  只有当您引导软件配置以启用接口时、输出才是问题。  上拉至 VDD 或 VSS 的原因是这些 IO 不是输出、而是仅是输入、并且可能会发生振荡。  如果您保证接口从未启用、则可以将 DQS 直接连接到 VSS 和 DQSn 并连接到 1.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将这两个引脚连接到 VSS 并将它们配置为输入、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未知、但不建议这样做、因为它是一个差分对、当信号交叉时、输入为“时钟“。 这就是将它们搭接至不同电压的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我认为“未知“是最好的答案。 我想我会通过一些实验来找到它。  我将研究有关将引脚配置到输入并将其连接到 VSS 的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句! ATT 直接启动... GPIO 是否随机选择作为输入和输出? 我想到了在没有电阻器的情况下将 DQS 连接到 VSS 和 1.1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您指的是 DQS 和 DQSn、这些应该是默认输入 如果您指的是 GPIO、默认情况下默认为模式 7(即 GPIO 模式)、GPIO 默认为输入。 下面是一个示例:

    请注意、ROM 代码可以在引导时更改这些默认值、因此如果引导 XSPI、ROM 将根据需要配置 XSPI 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着、如果焊盘配置为输入、我可以将它们连接到 VSS。 嗯、DQS_N 必须连接到 1.1V、以防时钟不会振荡。 我会试一试! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 GPIO 可以保持开路(未连接到 VSS)、因为可以启用一个内部拉电阻器以防止引脚悬空。  请参阅上一个响应、拉动类型列。  需要端接的未使用引脚是不支持内部拉电阻选项的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道。 但是、如果仅配置为输入、则不提供内部拉电阻的未使用引脚可直接拉至 VSS、无需电阻器。 除了模拟输入。 它们需要特定的逻辑低电平值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  一般而言、我将参考数据手册中的未使用信号表。  它指出应该是上拉还是下拉。  是 — 假设 IO 是输入(因此它应该也需要拉电阻器)、那么 您可以选择在没有电阻器的情况下直接连接。  TI 不建议这样做、因为如果启用了外设、这会增加风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。  永远不会启用外设。 谢谢你。 我将确保 DDR 差分 DQS 至少没有振荡问题。 我会将 N 连接到 1.1V、将 P 连接到 VSS。 所有其他输入都将连接到 VSS。 除了具有模拟 A 的焊盘。我假设它们需要特定的电压电平才能工作。 我不希望处理器在启动期间出现故障。