This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:'devnp'未在 SDP 8.0 的 QNX BSP 中生成目录

Guru**** 2599915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564266/j784s4xevm-devnp-directory-not-generated-in-qnx-bsp-of-sdp-8-0

器件型号:J784S4XEVM


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在开发 J784S4 EVM、并已   从 QNX SDP 8.0、QNX SDP 8.0 屏幕板支持 J784S4(带调试符号)、面向 Texas Instruments Jacinto 7 J784S4 评估模块的 QNX SDP 8.0 BSP 和 QNX SDP 8.0 Networking — 来自 QNX 软件中心的 IO-SOCK 及其各自的构建 ID 如下所示。

我们还参考了 TI 提供的以下文档、遵循了 QNX 构建过程。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-qnx-j784s4/11_00_00_04/exports/docs/getting_started_j784s4.html

以下命令成功执行且没有任何错误:

1.  

cd ${PSDK_RTOS_PATH
./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh 

2.
cd ${PSDK_RTOS_PATH
tar -xvf ti-processor-sdk-qnx_j784s4_xx_xx_xx_xx.tar.gz -C ${PSDK_RTOS_PATH

3.
cd ${PSDK_QNx_PATH}QNx_SDP_VERSION=800
 ./psdk_qnx_setup.sh 

4.
导出 QNx_SDP_VERSION=800
 导出 QNx_BASE= 
导出 BUILD_QNM_MPU=yes

 export profile=release export BOARD=j784s4_EVM
 导出 SOC=j784s4 

5.
cd ${PSDK_QNx_PATH/QNX

创建所有-Jn make QNx_FS_create 

成功构建 BSP 后、在路径内
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-EVM-11_00_00_06/psdkqa/QNX/BSP/hardware src、我们无法看到“devnp"目录“目录。 请提供帮助。 我们需要了解如何生成与以太网相关的二进制文件。

此外、如果我们知道以太网驱动程序的确切来源、将会更有帮助。



谢谢。此致
Noor Suhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、DEVNP 驱动程序特定于 QNX SDP 7.1 及更早版本支持的 IO-pkt 网络驱动程序。 从 QNX SDP 8.0 开始、IO-pkt 网络堆栈已被弃用、并已替换为 IO-sock 网络堆栈。  请参阅: https://www.qnx.com/developers/docs/8.0/com.qnx.doc.qnxsdp.migration/topic/networking.html 

    对于 J784S4 EVM、适用于 CPSW2G 和 CPSW9G 的基于 QNX SDP 8.0 的 IO-sock 网络驱动程序由 BlackBerry QNX 实现和支持、并作为 QNX J784S4 EVM BSP 的预构建二进制文件提供。  

    [引述 userid=“670322" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564266/j784s4xevm-devnp-directory-not-generated-in-qnx-bsp-of-sdp-8-0

    [/报价]

    具有构建 ID 73 的 BSP 在中包括此功能 /prebuilt/aarch64le/lib/dll 目录。 查找 devs-cpsw-j784s4.so 文件。

    谢谢。