主题中讨论的其他器件:DRA821、 AM62P
工具/软件:
Champ、
请建议将寄存器注释设置为分别为 USB0 和 USB1 进入 USB2.0 测试模式。
以下是否推荐用于 USB2.0 USB0 或 USB1 端口?
另一个 USBx 端口的寄存器地址是什么?
devmem2 0x31000420、带 0xA0
devmem2 0x31000020、带 0x4
devmem2 0x31000424、带 0x40000000
Br、Rich
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
Champ、
请建议将寄存器注释设置为分别为 USB0 和 USB1 进入 USB2.0 测试模式。
以下是否推荐用于 USB2.0 USB0 或 USB1 端口?
另一个 USBx 端口的寄存器地址是什么?
devmem2 0x31000420、带 0xA0
devmem2 0x31000020、带 0x4
devmem2 0x31000424、带 0x40000000
Br、Rich
您好 Rich、
以下推荐用于 USB2.0 USB0 或 USB1 端口吗? [/报价]您给出的命令适用于 USB0 端口。 (例如:以下命令)
devmem2 0x31000420、带 0xA0
devmem2 0x31000020、带 0x4
devmem2 0x31000424、带 0x40000000USB1 端口 、命令将为:
devmem2 0x31210480、带 0xA
devmem2 0x31210080、带 0x4
devmem2 0x31210484、带 0x40000000
此致
Gokul
谢谢 Bin、
Gokul,
客户报告了这些寄存器可能不会被纠正、当执行到 devmem2 0x31210484 且带有 0x40000000 时、客户会发现总线错误。
我曾在 AM67x EVM 上尝试过、但 USB1 上有一个 USB 集线器、因此它将在设置 devmem2 0x31210480(带 0xA0)后重新运行
此外、将 devmem2 0x31210484 设置为 0x40000000 会使该寄存器变为 0xF0000000、从而无法使 USB1 进入测试模式。
我检查寄存器 Excel 文件中的寄存器名称和设置、发现寄存器位与 USB0 相同、但仍无法确保寄存器是否用于 USB1。
您能否再次确认这一点?
Br、Rich
您好 Rich、
此外、设置 devmem2 0x31210484 w 0x40000000 会使该寄存器变为 0xF0000000、从而无法使 USB1 进入测试模式。 [/报价]我认为这是因为端口不处于断电状态、所以在尝试设置非零值(如 0x40000000)以指示端口测试控制错误时、该寄存器会设置为 0xF0000000。
后重新仿真我在 AM67x EVM 上试过、但 USB1 上有一个 USB 集线器、因此它会在设置 devmem2 0x31210480 w 0xA0
因此、我认为我们可能必须在设置端口测试控制位之前进入 PLS=Disabled 状态。
因此、您可以尝试以下序列一次;
devmem2 0x31210480 w 0x80 (将其设置为 PLS=禁用状态)
devmem2 0x31210080、带 0x4
devmem2 0x31210484、带 0x40000000
devmem2 0x31210480、带 0xA
此致
Gokul
[/quote]
Gokul,
对于 USB0、它是有效的。 客户连接 USB 2.0 闪存盘、然后输入所有建议、然后取出 USB 闪存盘、在取出 USB 闪存盘后连接测试装置。
对于 USB1、客户将 USB1 (USB2.0)+ SERDES0 (USB3.0) 连接为 USB 3.0 Type-A 连接器。 客户尝试了您为 USB1 提供的评论、但仍然看到总线错误。
测试过程与 USB0 相同。
我原本认为对 USB1 的推荐应该与 USB0 相同、但只是更改基地址。
这是正确的吗? 对于 USB1、我们尝试了 devmem2 0x31210480 w 0xa(以及 0xA0、我认为应该是 0xA0)、但两者都失败了。
然后,我们尝试了新的建议集,禁用 PLS ,结果是作为捕获控制台屏幕。
请 帮助确认我们应该对 USB1 使用的建议。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
您给出的命令适用于 USB0 端口。 (例如:以下命令)
devmem2 0x31000420、带 0xA0
devmem2 0x31000020、带 0x4
devmem2 0x31000424、带 0x40000000
USB1 端口 、命令将为:
devmem2 0x31210480、带 0xA
devmem2 0x31210080、带 0x4
devmem2 0x31210484、带 0x40000000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Br、Rich
您好 Rich、
实际上、同样的命令在我这边起作用。

您能否尝试使用以下 dtb 并测试一次:
e2e.ti.com/.../k3_2D00_j722s_2D00_evm.dtb
此致
Gokul
Gokul,
EVM 上的结果与我的结果相同。
您刚才复制了我在 EVM 上报告的内容、因为 EVM 上有集线器。
如果您在写入后读出、最后一个命令“devmem2 0x31210484 w 0x40000000“实际上会得到 0xF0000000。
root@am67-sk:~#
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31210480
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xffff848d4000。
读取地址 0x31210480 (0xffff848d4480):0x00000E03
root@am67-sk:~# devmem2 0x31210480、带 0xA0
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffa4eac000 的存储器。
读取地址 0x31210480 (0xffffa4eac480):0x00000E03
写入地址 0x31210480 (0xffa4eac480):0x000000A0、回读 0x000000A0
root@am67-sk:~#[ 113.027530] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号 2
[113.391425] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 设备 3
[113.544698]集线器 1-1:1.0:找到 USB 集线器
[113.548571]集线器 1-1:1.0:检测到 4 个端口
[113.555276]集线器 1-1:1.0:找到 USB 集线器
[113.559176]集线器 1-1:1.0:检测到 4 个端口
devmem2 0x31210480
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffad604000 的存储器。
读取地址 0x31210480 (0xffad60480):0x00000E03
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31210080
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xff807c9000。
读取地址 0x31210080 (0xff807c9080):0x00000805
root@am67-sk:~# devmem2 0x31210080、带 0x4
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffffb6d02000 的存储器。
读取地址 0x31210080 (0xffffb6d02080):0x00000805
写入地址 0x31210080 (0xffb6d02080):0x00000004、回读 0x00000004
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31210080
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xff82d01000。
读取地址 0x31210080 (0xff82d01080):0x00000004
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31210484
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffffb1029000 的存储器。
读取地址 0x31210484 (0xffffb1029484):0x00000000
root@am67-sk:~# devmem2 0x31210484、带 0x40000000
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xff88aec000 的存储器。
读取地址 0x31210484 (0xff88aec484):0x00000000
写入地址 0x31210484 (0xff88aec484):0x40000000、读回 0x40000000
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31210484
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xff9e0f5000。
读取地址 0x31210484 (0xff9e0f5484):0xF0000000
root@am67-sk:~#
Br、Rich
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210480
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xff88cfc000。
地址 0x31210480 (0xff88cfc480) 处的值:0xA0002A0
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210480、带 0xA0
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xffffb8037000。
地址 0x31210480 (0xffb8037480) 处的值:0xA0002A0
写入 0xA0;回读 0x80
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210480
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xff90d46000 的存储器。
地址 0x31210480 (0xffff90d46480) 处的值:0x80
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210080
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffff8d530000 的存储器。
地址 0x31210080 (0xffff8d530080) 处的值:0x805
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210080 w 0x4
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xff83c3e000 的存储器。
地址 0x31210080 处的值 (0xff83c3e080):0x805
写入 0x4;读回 0x4
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210080
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffff83112000 的存储器。
地址 0x31210080 处的值 (0xff83112080):0x4
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210484
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xffa104f000。
总线错误
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210484 w 0x40000000
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xff94b6000。
总线错误
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210484
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xffffb97b3000。
总线错误
Gokul,
我输入的日志位于 DRA821 EVM 上、我相信结果与您在 DRA821 EVM 上的结果相同。
客户日志位于自己的电路板上、USB1 以 SERDES0 作为 USB 3.0 连接器。
它们最初(之前的硬件版本)使用带 SERDES0 的 USB0 作为 USB 3.0 连接器、他们可以使用我们提供的建议来进入 USB 2.0 测试模式。
现在、在其当前版本的板 (USB1 + SERDES0) 上、他们在访问 0x31210484 时会看到总线错误。
在 USB1 上完成 USB2.0 测试模式。
是否有内部测试或验证方法来证明这一点?
Br、Rich
尊敬的 Rich Chen:
在 DRA821EVM 上、它不会失败、因为它会重新读回写入的相同值。 从而证明它正常工作。

现在在其当前版本的板 (USB1 + SERDES0) 上、访问 0x31210484 时、他们会看到总线错误。
但是、由于从(具有 SERDES0 的 USB0)更改为(具有 SERDES1 的 USB1)、他们的定制板可能会失败。
是否有内部测试或验证方法来证明这一点? [/报价]我也将在 Shreyas 中循环以查看此查询。
此致
Gokul
USB1 端口 、命令将为:
devmem2 0x31210480、带 0xA
devmem2 0x31210080、带 0x4
devmem2 0x31210484、带 0x40000000
[/报价]丰富、
否、第一个命令是 devmem2 0x31210480(带 0xA0)。 因为位 0:3 是只读的。
由于有集线器、我们尚未测试 USB1、因此无法测试 USB2.0 测试模式。
Shreyas,
是的、我们首先尝试过、您应该能够从我们使用的控制台中的赞扬中得知。
devmem2 0x31210480、带 0xA0
devmem2 0x31210080、带 0x4
devmem2 0x31210484、带 0x40000000
我了解 EVM 上的 USB 集线器案例、客户现在在自己的电路板上遇到问题、需要一个指南或解决方案才能进入测试模式。
这是客户端的 MP 阶段、这是生产的门限项目。
我们在 USB3 和 PCIe 合规性测试上花费了太多时间、能否让团队研究这个问题并在本周前获得解决方案?
Br、Rich
您好 Rich、
正如我在内部讨论过的、需要注意以下几点:
在设备树中、您需要将 USB1 dr_mode 设置为主机、而不是 OTG 或设备模式。 请检查并确认。
此外、我们无需在 USB1 上设置 USB 集线器、因为这会阻止合规性。 我将与原理图专家一同检查 USB 原理图。
我可以通过 AM62P EVM 进行检查、看看是否可以在此基础上复制它。 如果它有 USB 集线器,这可能是一个问题,但我会告诉你,尽管如此。
丰富、
当我看到最新的 TRM 寄存器 Excel 表时、会发现有不同的寄存器偏移量:
请尝试以下命令并告诉我:
devmem2 0x31200480、带 0xA0
devmem2 0x31200080、带 0x4
devmem2 0x31200484(带 0x40000000)
显然、这来自之前版本的 TRM (RevA)、而 RevB 版本的基地址为 0x3121xxxx。 我的道歉。
我可以在我这边尝试一下、一旦我设置好电路板、我就会告诉您。
Shreyas,
您能否确认所使用的 AM67x SOC 芯片版本?
客户在自己的电路板上尝试、我在 AM67x EVM 上尝试过、所有寄存器访问都将出现总线错误。
顶部的 EVM 示例备注是 J722S5AAMW。
devmem2 0x31200480
devmem2 0x31200080
第 484 章
您怎么看不到总线错误?
是否有不同版本的样本?
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31200480
/dev/mem 已打开。
[54.431291] kauditd_printk_skb:已抑制 12 次回调
映射到地址 0xffffb22da000 的存储器。
[54.431305] audit: type=1701 audit(1709118415.354:32): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1195 comm=“devmem2" exe="“ exe="/usr/bin/devmem2“/usr/bin/devmem2 sig =7 res=1
[54.459198]审计:type=1334 审计 (1709118415.382:33):prog-id=23 op=load
[54.466078]审计:type=1334 审计 (1709118415.386:34):prog-id=24 op=load
[54.472927]审计:type=1334 审计 (1709118415.394:35):prog-id=25 op=load
总线错误(核心转储)
root@am67-sk:~#[ 54.831141] audit: type=1334 audit(1709118415.754:36):prog-id=25 op=unload
[54.838149] audit: type=1334 audit(1709118415.754:37):prog-id=24 op=unload
[54.845127] audit: type=1334 audit(1709118415.754:38):prog-id=23 op=unload
devmem2 0x31200480
/dev/mem 已打开。[ 64.618705]审计:type=1701 审计 (1709118425.538:39):auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1203 comm=“devmem2" exe"“ exe"/usr/bin/devmem2“/usr/bin/devmem2 sig =7 res=1
存储器映射到地址 0xffffbe997000。
[64.646237]审计:type=1334 审计 (1709118425.566:40):prog-id=26 op=load
[64.653128]审计:type=1334 审计 (1709118425.574:41):prog-id=27 op=load
[64.660002] audit: type=1334 audit(1709118425.582:42):prog-id=28 op=load
总线错误(核心转储)
root@am67-sk:~#[ 64.999146] audit:type=1334 audit (1709118425.922:43):prog-id=28 op=unload
[65.006147] audit: type=1334 audit(1709118425.922:44): prog-id=27 op=unload
[65.013128]审计:type=1334 审计 (1709118425.922:45):prog-id=26 op=unload
root@am67-sk:~#
root@am67-sk:~#
root@am67-sk:~#
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31200480、带 0xA0
/dev/mem 已打开。
[73.894667] audit: type=1701 audit(1709118434.814:46): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1211 comm=“devmem2" exe="“ exe="/usr/bin/devmem2“/usr/bin/devmem2 sig =7 res=1
映射到地址 0xff8de9c000 的存储器。
[73.922074]审计:type=1334 审计 (1709118434.842:47):prog-id=29 op=load
[73.928962]审计:type=1334 审计 (1709118434.850:48):prog-id=30 op=load
[73.935811]审计:type=1334 审计 (1709118434.858:49):prog-id=31 op=load
总线错误(核心转储)
root@am67-sk:~#[ 74.267131] audit: type=1334 audit(1709118435.190:50):prog-id=31 op=unload
[74.274137] audit: type=1334 audit(1709118435.190:51):prog-id=30 op=unload
[74.281121] audit: type=1334 audit(1709118435.190:52): prog-id=29 op=unload
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31200480
/dev/mem 已打开。
[84.094684]审计:type=1701 审计 (1709118445.014:53):auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1219 comm=“devmem2" exe"“ exe"/usr/bin/devmem2“/usr/bin/devmem2 sig =7 res=1
存储器映射到地址 0xff87762000。
[84.122676]审计:type=1334 审计 (1709118445.042:54):prog-id=32 op=load
[84.129577]审计:type=1334 审计 (1709118445.050:55):prog-id=33 op=load
[84.136431]审计:type=1334 审计 (1709118445.058:56):prog-id=34 op=load
总线错误(核心转储)
root@am67-sk:~#[ 84.451210]审计:type=1334 审计 (1709118445.374:57):prog-id=34 op=unload
[84.458222] audit: type=1334 audit(1709118445.374:58):prog-id=33 op=unload
[84.465201]审计:type=1334 审计 (1709118445.374:59):prog-id=32 op=unload
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31200080
/dev/mem 已打开。
[ 192.178734]审计:type=1701 审计 (1709118553.098:60):auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1227 comm=“devmem2" exe"“ exe"/usr/bin/devmem2“/usr/bin/devmem2 sig =7 res=1
映射到地址 0xff8a693000 的存储器。
[ 192.206161] audit: type=1334 audit(1709118553.126:61):prog-id=35 op=load
[ 192.213043]审计:type=1334 审计 (1709118553.134:62):prog-id=36 op=load
[192.219895]审计:type=1334 审计 (1709118553.142:63):prog-id=37 op=load
总线错误(核心转储)
root@am67-sk:~#[ 192.543224] audit:type=1334 audit (1709118553.466:64):prog-id=37 op=unload
[192.550233] audit: type=1334 audit(1709118553.466:65):prog-id=36 op=unload
[ 192.557206] audit:type=1334 audit(1709118553.466:66):prog-id=35 op=unload
Root@am67-sk:~# devmem2 0x31200080
/dev/mem 已打开。
[269.622656]审计:type=1701 审计 (1709118630.542:67):auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1235 comm=“devmem2" exe"“ exe"/usr/bin/devmem2“/usr/bin/devmem2 sig =7 res=1
映射到地址 0xffffa8aa0000 的存储器。
[269.650299] audit: type=1334 audit(1709118630.570:68):prog-id=38 op=load
[269.657189] audit: type=1334 audit(1709118630.578:69): prog-id=39 op=load
[269.664039]审计:type=1334 审计 (1709118630.586:70):prog-id=40 op=load
总线错误(核心转储)
root@am67-sk:~#[ 269.979249] audit: type=1334 audit(1709118630.902:71):prog-id=40 op=unload
[ 269.986249] audit: type=1334 audit(1709118630.902:72):prog-id=39 op=unload
[ 269.993230]审计:type=1334 审计 (1709118630.902:73):prog-id=38 op=unload
第 484 章
/dev/mem 已打开。
[294.542676]审计:type=1701 审计 (1709118655.462:74):auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1243 comm=“devmem2" exe"“ exe"/usr/bin/devmem2“/usr/bin/devmem2 sig =7 res=1
映射到地址 0xff963ff000 的存储器。
[294.570722]审计:type=1334 审计 (1709118655.490:75):prog-id=41 op=load
[294.577620]审计:type=1334 审计 (1709118655.498:76):prog-id=42 op=load
[ 294.584484]审计:type=1334 审计 (1709118655.506:77):prog-id=43 op=load
总线错误(核心转储)
root@am67-sk:~#[ 294.911149] audit: type=1334 audit(1709118655.834:78): prog-id=43 op=unload
[294.918162] audit: type=1334 audit(1709118655.834:79): prog-id=42 op=unload
[ 294.925138]审计:type=1334 审计 (1709118655.834:80):prog-id=41 op=unload
Br、Rich
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210480、带 0xA0
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffffbb6fd000 的存储器。
读取地址 0x31210480 (0xffffbb6fd480):0x00000D60
写入地址 0x31210480 (0xffffbb6fd480):0x000000A0、回读 0x000000A0
devmem2 0x31210484、带 0x40000000
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210080、带 0x4
/dev/mem 已打开。
地址 0xffffa4d57000 映射的存储器。
读取地址 0x31210080 (0xffa4d57080):0x00000004
写入地址 0x31210080 (0xffa4d57080):0x00000004、回读 0x00000004
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210484、带 0x40000000
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xffffb2787000。
读取地址 0x31210484 (0xffffb2787484):0x40000000
写入地址 0x31210484 (0xffffb2787484):0x40000000、读回 0x40000000
root@j722s-evm:~#
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210484
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xff86f40000 的存储器。
读取地址 0x31210484 (0xffff86f40484):0x40000000
我在 AM67 EVM 上没有看到总线错误。
这是我目前在示波器上看到的内容。 我还在研究这个问题。
Shreyas,
我能否确认您使用的是哪款 AM67x EVM?
我相信我们使用的 EVM 如下所示。
https://www.ti.com/tool/J722SXH01EVM
如果您使用的是该板、USB1 后面有一个 USB 集线器、当发出 0xA0 到 0x31210480 时、它将断开 USB 集线器、然后再次进行连接。
您如何在日志中不会收到相同的消息? 是否断开 USB 集线器与 USB1 的连接?
root@am67-sk:~# devmem2 0x31210480、带 0xA0
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffa4eac000 的存储器。
读取地址 0x31210480 (0xffffa4eac480):0x00000E03
写入地址 0x31210480 (0xffa4eac480):0x000000A0、回读 0x000000A0
root@am67-sk:~#[ 113.027530] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号 2
[113.391425] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 设备 3
[113.544698]集线器 1-1:1.0:找到 USB 集线器
[113.548571]集线器 1-1:1.0:检测到 4 个端口
[113.555276]集线器 1-1:1.0:找到 USB 集线器
[113.559176]集线器 1-1:1.0:检测到 4 个端口
在客户主板上、当发出 0xA0 到 0x31210480 时、他们将看不到 USB 集线器断开连接然后连接消息。
但是、将 0x4 写入 0x312100080(无总线错误)后、将 0x40000000 写入 0x31210484 将会收到总线错误。
是什么导致我们的电路板出现差异? 您能检查一下所用 EVM 上的 SOC 标识吗?
在哪些情况下 SOC PG 版本可能不同?
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210484
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xffa104f000。
总线错误
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210484 w 0x40000000
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xff94b6000。
总线错误
root@ecu1270-6800d0:~# devmem2 0x31210484
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xffffb97b3000。
Br、Rich
您好 Rich、
在我们发言时、我正在与我的同事(软件应用程序)和其他 USB 专家进行讨论。
我使用的是您所示的通用 EVM (PROC170E1 (003))。 我拥有的器件是 HS 器件;我只能看到 TI J722S5A(A?) 但是、我不能清楚地看到上面 的标记、因为它被用 sharpie 标记的 HS 掩盖了。
提示符下的 uname -a 显示如下:
Linux j722s-evm 6.6.4.44-ti-gd3da65f1381e-dirty #7 SMP prept Thu 8 月 28 日 15:25:39 CDT 2025 AArch64 GNU/Linux -->表示其 SDK10.1。
您好 Rich、
请应用以下差异、以便在 USB 2.0 模式下启用 USB1 并进入测试模式:
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts
index 90226f06ba61..dffe3fcc84af 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts
@@ -1183,14 +1183,13 @@ &usbss1 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&main_usb1_pins_default>;
ti,vbus-divider;
+ ti,usb2-only;
status = "okay";
};
&usb1 {
dr_mode = "host";
- maximum-speed = "super-speed";
- phys = <&serdes0_usb_link>;
- phy-names = "cdns3,usb3-phy";
+ maximum-speed = "high-speed";
};
&mcasp1 {
应用上述 DIFF 后、J722S-EVM 上的输出如下:
root@j722s-evm:~# lsusb -t
/: Bus 001.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 480M
|__ Port 001: Dev 002, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
|__ Port 002: Dev 003, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
/: Bus 002.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 5000M
root@j722s-evm:~#
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210480 w 0xA0
/dev/mem opened.
Memory mapped at address 0xffffb995d000.
Read at address 0x31210480 (0xffffb995d480): 0x00000E03
Write at address 0x31210480 (0xffffb995d480): 0x000000A0, readback 0x000000A0
root@j722s-evm:~# [ 68.887098] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.892120] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.897081] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.902058] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.907067] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.911947] usb 1-1-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 68.918489] usb 1-1-port2: cannot disable (err = -71)
[ 68.923626] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.928579] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.933576] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.938536] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.943489] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.948372] usb 1-1-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 68.954890] usb 1-1-port2: cannot disable (err = -71)
[ 68.960062] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.965021] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.969976] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.974935] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.979892] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 68.984774] usb 1-1-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 68.991328] usb 1-1-port2: cannot disable (err = -71)
[ 68.996459] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 69.001454] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 69.006407] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 69.011402] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 69.016391] usb 1-1-port2: cannot reset (err = -71)
[ 69.021273] usb 1-1-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 69.027788] usb 1-1-port2: cannot disable (err = -71)
[ 69.032917] usb 1-1-port2: cannot disable (err = -71)
[ 69.038152] hub 1-1:1.0: hub_ext_port_status failed (err = -71)
[ 69.150496] sda: detected capacity change from 60995328 to 0
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210080 w 0x4
/dev/mem opened.
Memory mapped at address 0xffff926f4000.
Read at address 0x31210080 (0xffff926f4080): 0x00000805
Write at address 0x31210080 (0xffff926f4080): 0x00000004, readback 0x00000004
root@j722s-evm:~#
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210484 w 0x40000000
/dev/mem opened.
Memory mapped at address 0xffffaf90e000.
Read at address 0x31210484 (0xffffaf90e484): 0x00000000
Write at address 0x31210484 (0xffffaf90e484): 0x40000000, readback 0x40000000
root@j722s-evm:~#
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210484
/dev/mem opened.
Memory mapped at address 0xffffac316000.
Read at address 0x31210484 (0xffffac316484): 0x40000000
root@j722s-evm:~#
此致、
Siddharth。
Siddharth、
这是应用补丁后的日志。
我们仍然会观察到 USB 集线器断开连接、然后再次连接。
日志与您的日志不同。 这是预期的结果 、因为我们使用 AM67x SK。
root@am67-sk:~# lsusb -t
/:bus 001.Port 001:dev 001、Class=root_hub、Driver=xhci-hcd/1p、480M
|_端口 001:设备 002、如果为 0、类=Hub、驱动程序=HUB/4p、480M
/:BUS 002.Port 001:DEV 001、Class=root_hub、Driver=xhci-hcd/1p、5000m
|_端口 001:DEV 002、如果为 0、Class=Hub、Driver=HUB/4p、5000m
root@am67-sk:~# devmem2 0x31210480、带 0xA0
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xff8789c000。
读取地址 0x31210480 (0xffff8789c480):0x00000E03
写入地址 0x31210480 (0xffff8789c480):0x000000A0、回读 0x000000A0
root@am67-sk:~#[ 110.434084] USB 1-1:USB 断开连接、器件编号 2
[110.781960] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 设备 3
[110.923295]集线器 1-1:1.0:找到 USB 集线器
[110.927183]集线器 1-1:1.0:检测到 4 个端口
root@am67-sk:~#
root@am67-sk:~# devmem2 0x31210080、带 0x4
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffff9139b000 的存储器。
读取地址 0x31210080 (0xff9139b080):0x00000805
写入地址 0x31210080 (0xff9139b080):0x00000004、回读 0x00000004
root@am67-sk:~# devmem2 0x31210484、带 0x40000000
/dev/mem 已打开。
映射到地址 0xffffbc370000 的存储器。
读取地址 0x31210484 (0xffffbc370484):0x00000000
写入地址 0x31210484 (0xffffbc370484):0x40000000、读回 0x40000000
root@am67-sk:~#
Shreyas,
我发现您使用的是 J722S EVM、因此不确定为什么没有遇到 USB 1-1 端口 2 无法复位 (err =–71)?
如何获得 J722S EVM 上的 USB 眼图?
后面是否没有 USB 集线器?
root@j722s-evm:~# devmem2 0x31210480、带 0xA0
/dev/mem 已打开。
存储器映射到地址 0xffffb995d000。
读取地址 0x31210480 (0xffffb995d480):0x00000E03
写入地址 0x31210480 (0xffb995d480):0x000000A0、回读 0x000000A0
root@j722s-evm:~#[ 68.887098] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.892120] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.897081] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.902058] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.907067] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.911947] USB 1-1-port2:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[68.918489] USB 1-1-port2:无法禁用 (err =–71)
[68.923626] USB 1-1-port2:无法重置 (err =–71)
[68.928579] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.933576] USB 1-1-port2:无法重置 (err =–71)
[68.938536] USB 1-1-port2:无法重置 (err =–71)
[68.943489] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.948372] USB 1-1-port2:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[68.954890] USB 1-1-port2:无法禁用 (err =–71)
[68.960062] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.965021] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.969976] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.974935] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.979892] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[68.984774] USB 1-1-port2:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[68.991328] USB 1-1-port2:无法禁用 (err =–71)
[68.996459] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[69.001454] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[69.006407] USB 1-1-port2:无法重置 (err =–71)
[69.011402] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[69.016391] USB 1-1-port2:无法复位 (err =–71)
[69.021273] USB 1-1-port2:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[69.027788] USB 1-1-port2:无法禁用 (err =–71)
[69.032917] USB 1-1-port2:无法禁用 (err =–71)
[69.038152] HUB 1-1:1.0:HUB_EXT_PORT_STATUS 失败(错误=–71)
[69.150496] sda:检测到的容量从 60995328 变为 0
Br、Rich
大家好!
附加补丁:
Regardsm
Takuma