This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:断电:RGMII6 IO 是否保持通电状态?

Guru**** 2570825 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564312/dra829v-powerdown-can-rgmii6-io-stay-powered

器件型号:DRA829V


工具/软件:

您好:

我们使用的 DRA829V 带有 Marvell 88E1512 PHY。 为了防止从 PHY 反馈、我们考虑在 CPU 其余部分关断时保持 RGMII6 IO 电源 (VDDSHV4) 通电。

根据数据表/电源时序、这是否允许? 是否存在反向电流或违反建议顺序的风险? 如果不是、防止从 PHY 反馈的建议方法是什么?

感谢您的指导!

Lennart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议将器件保持为部分通电状态、这就是您所描述的内容。  数据手册中定义了电源时序。  通常首先是 IO 轨、其中包含 3.3V IO、然后是 1.8V IO。  您未指定要使用的电压、因此如果对 VDDSHV4 使用 1.8V(其他电源轨为 3.3V)、也可能是序列违例。  

    如果以太网 PHY 保持活动状态、IO 可能也会保持活动状态?  这也可能是个问题、因为 IO 不具有失效防护功能、这意味着当电源域 (VDDSHVx) 关闭时、它们不应向 IO 提供电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划使用 3.3V 作为 IO 电压。 遗憾的是、无法电气禁用 PHY IO、因为 WoL 信号也会丢失。 只能通过寄存器设置来仅禁用 MII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在睡眠模式之前禁用 MII(通过寄存器设置)、则可能会使 IO 连接到 VDDSVH4 的情况保持为低电平。  您可以使用负载开关(或其他方法)在 PHY 和 VDDSHV4 之间隔离电源、从而允许在 PHY 电源保持有效时禁用 VDDSHV4。  保持 VDDSHV4 通电不会违反电源序列、但这是一种未经测试/验证的配置、因此不建议这样做。