This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:IMX728 WDR 晕问题

Guru**** 2532980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559839/tda4al-q1-imx728-wdr-halo-issue

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

根据 TDA4AL-Q1:IMX728_Halo 问题 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛、我们与 Sony Sensor 合作进行一些测试。

Sony 的 AWB 算法具有 RGB 削波方法来改善这个光晕问题。 我想知道 TI 是否也有这种削波方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    由于美国假期、负责的工程师目前已离职。 感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议
    此致、
    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    Sony 的 AWB 算法具有 RGB 削波方法来改善此光晕问题。 我想知道 TI 是否也有这种削波方法吗?

    我不确定 TDA4 侧需要何种削波。
    您能解释一下吗?

    一旦原始图像的颜色已经错误、无法在 TDA4 端修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如该方法:

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    类似这种方法:

    看起来在 WDR 多帧合并之前、在传感器端实现了削波。

    TDA4 仅将 AWB 增益发送到传感器。
    无法在 TDA4 端完成削波。