This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:【问题】AM3352 主器件和 F28335 从器件的建议 SPI 上拉/下拉配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553777/am3352-question-recommended-spi-pull-up-pull-down-configuration-for-am3352-master-and-f28335-slave

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在开发 AM3352(ARM、作为 SPI 主器件)和 TMS320F28335(DSP、作为 SPI 从器件)之间的 SPI 通信链路。
所有 SPI 信号线路上拉和下拉设置仅使用每个芯片的内部配置;电路板上没有外部电阻器。

1.当前配置

• SPI 主器件:AM3352、从器件:F28335
•典型 SPI 速度:1.5MHz
•所有上拉/下拉:仅限内部(无外部电阻)

2.问题
•对于 ARM 主器件到 DSP 从器件的连接、这种上拉/下拉配置是否正确且稳健?
•TI 是否有针对此场景的 SPI 上拉/下拉电阻设置的官方或推荐最佳实践?
•不正确的内部上拉/下拉设置是否会导致数据错位或通信问题、尤其是在上电时?
•是否应该以不同的方式配置任何线路(例如未使用的引脚)?

3.问题
•在此设置中、我们偶尔会看到数据错位或通电后通信中断。
•我们需要确保两侧的上拉/下拉设置均正确。

如有任何官方指导或参考原理图、将不胜感激。

感谢您的支持!

此致、
[周/康尼]