This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:HS200 DDR 模式的 eMMC 时序信息

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563171/tda4vp-q1-emmc-timing-information-for-hs200-ddr-mode

器件型号:TDA4VP-Q1


工具/软件:

您好:

我在可用的数据表中找不到 HS200 DDR 模式的时序信息。 您能帮助获取这些时序信息吗?

谢谢、

Manikandan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    它包含在以下数据表中:

    e2e.ti.com/.../J784S4_5F00_Datasheet.pdf

    这一部分包含时序数据(HS400 模式)、基本上是 HS200 DDR。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    在数据表中、SDR 模式可用的时序图(CLK 和数据之间有延迟时间)。 但 DDR 没有信息、您能帮您获取吗?

    谢谢、

    Manikandan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    HS200 DDR 和 HS400 速度模式相同。  

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我想在 DDR 模式下实现 HS400 的开关特性。 在共享数据表中、仅 SDR 模式可用、但不可用 DDR 模式。

    谢谢、

    Manikandan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    我相信这是你要求的。 它位于第 241 页的 Gokul 的上方数据表链接。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    SDR 模式的该开关特性、我需要 DDR 模式开关特性。

    谢谢、

    Manikandan M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、  

    HS200 DDR 和 HS400 速度模式相同。  [/报价]

    您要查找的数据表中没有提供开关特性部分。 正如 Gokul 在上文中所述、HS400 速度模式在 DDR 时本质上为 HS200。 上表中的 HS400 开关特性时序是我们针对此速度模式拥有的唯一时序。

    此致、

    马特