Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
TI 团队大家好、
处理器: AM6442
SDK 版本: AM64x MCU+ SDK 10.00.00
我目前正在使用 AM6442 处理器和 EVM 板来验证 Cortex-M4F 内核。 我们已成功遵循官方指南中概述的刷写和调试程序、结果符合预期。
在进行此验证后、我们进一步推动了定制电路板的开发。 与 EVM 相比、唯一进行的更改是在 EMMC 和 OSPI 部分中(由于元件可用性);处理器周围设计的其余部分保持不变。
但是、在定制电路板上、我们在使用 SBL_prebuilt 二进制文件的 UART Uniflash 刷写过程中会遇到问题。 该过程在初始步骤中失败、不会继续。
查询:
a) 无法刷写“default_sbl_null.cfg"引导“引导映像?
请就此寻求您的支持。 请回复您的意见。
谢谢。此致、
Ganesh Pawar




: