This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:使用大小优化-OS 时 FLS 操作不成功

Guru**** 2570065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540438/processor-sdk-am62x-fls-operations-not-successful-with-size-optimization--os

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

您好团队:

MCAL 软件包:  MCAL _SitaraMPU_10.01.00.03

SDK 软件包:  MCU_PLUS_SDK_am62x_10_01_00_33

电路板: AM62x_SK EVM

虽然集成上述 MCAL 软件包中的 FLS 驱动程序、但在启用大小优化-OS 的情况下、FLS 操作不成功。

在 Fls_Write 期间、随着  CSL_osiWriteFifoData 由于大小优化而得到优化、会观察到该问题。

Fls_Write 成功但未进行优化。

请您就此提供反馈意见。

BR、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您是否可以共享以下寄存器的寄存器转储:

    0xFC40000h - 0xFC400FCh

    此致、

    Nihar Potturu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar:

    请查找  0xFC40000h - 0xFC400FCh 的寄存器转储 :

    选项 1:启用大小优化、刷写测试后、调用 1st、2nd 和 3rd Time Fls_Write。

    选项 1: 零优化、刷写测试后、调用第一、第二和第三次 Fls_Write。

    请告诉我您的反馈。

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    如前所述、请告诉我们配置 MPU 区域是否可以正确解决此问题。

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar:
    感谢您的意见。 根据 TI 示例应用配置 MPU 区域后、问题是否已解决?

    BR、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“587427" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540438/processor-sdk-am62x-fls-operations-not-successful-with-size-optimization--os/5981693

    感谢您的意见。 根据 TI 示例应用配置 MPU 区域后、问题是否已解决?

    [/报价]

    假设末尾的问号有一个拼写错误、可关闭主题。  

    此致、

    Nihar Potturu