This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:AM69 串行器/解串器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564314/am69-am69-serdes-impedance

器件型号:AM69


工具/软件:

您好:

我在 TI 文档中找不到任何有关 AM69 上串行器/解串器接口差分阻抗的信息。 我遇到的唯一参考是 KeyStone I 器件、但我认为信息不能直接应用到 AM69。

您能否说明 AM69 的串行器/解串器阻抗是多少、或者说明它如何在不同接口标准之间保持兼容?

根据规格、AM69 上的串行器/解串器支持以下接口:

  • PCIE→85Ω

  • USB 3.x→90Ω

  • 以太网串行器/解串器 (SGMII、QSGMII、USXGMII、XFI)→100Ω

  • EDP→100Ω

这些标准中的每一项都指定了不同的差分阻抗。 我不明白的是 AM69 串行器/解串器如何与符合这些阻抗要求的其他 IC 连接。

问题: 在使用 AM69 串行器/解串器进行设计时、PCB 布线应使用多大的差分阻抗?