This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:R5F MCU 域锁步比较模式

Guru**** 2601395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563922/tda4vm-r5f-mcu-domain-lockstep-compare-mode

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、Texas Instruments、

我们正在进行一项涉及 R5F MCU 域 CPU 上的 SDL CCM 模块的实验、并寻求有关其运行状态的说明。

我们执行了以下 SDL CCM API 调用:

  1. SDL_CCM_init(SDL_CCM_MCU_R5F0);
    • 结果: SDL_PASS
  2. SDL_CCM_selfTest(SDL_CCM_MCU_R5F0, SDL_CCM_MONITOR_TYPE_OUTPUT_COMPARE_BLOCK, SDL_CCM_SELFTEST_TYPE_NORMAL, 0U, CCM_SELF_TEST_TIMEOUT_CYCLES);
    • 结果: SDL_PASS

鉴于这两个函数都返回SDL_PASS,我们的问题是,这一结果是否足以确认:

  • 内核在锁步模式下运行
  • 启用 CPU 比较模式SDL_CCM_MCU_R5F0
  • 启用 CCM 模块的主动监控、如果发生任何故障、将触发 ESM 中断。

如果这两个成功的 API 调用不提供明确确认、请指定确定主动锁步操作和监控状态所需的任何进一步检查或验证步骤。

谢谢你。