This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:QSPI DAC 模式

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561303/am6442-qspi-dac-mode

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在使用 VxWorks OS、他们希望启用 DAC 模式、但发现输入和输出之间存在一些不匹配、他们有一些调试功能、如下所示:

这个问题我们要进行数据分析、在写入闪存时、尽管我们等待 ospi _cfg (0x0) 寄存器的 31 位总线空闲、但不会发出实际数据。 然后另一个数据包进入、发送 50cm 清晰的数据包。 那么、这种总线空闲位是否意味着发送了数据? 是否有任何其他状态位要指示? 确保在下一次触发时发送我的数据。

您能帮助回答客户的问题吗?

BR、

Biao