This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:有关 Lauterbach 脚本的问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564102/j784s4xevm-questions-about-lauterbach-scripts

器件型号:J784S4XEVM
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

我之前从 Richard Woodruff 收到了随附的 Lauterbach 脚本、并对此有一些疑问。 我将使用它将应用加载到 R5F 内核。

1: 是否有一个脚本会触摸 R5F、假设所有其他必要的配置都已由固件/设备管理器/u-boot 完成?

2: 脚本假设使用了 EMU0/EMU1 并且已处于所需状态。 在我们的定制板中、我们未使用 EMU0/EMU1、需要旁路 EMU0/EMU1 状态检查

3: 为什么我们需要运行这个裸机设置?  如果我们不需要触摸闪存、我们如何跳过此脚本?

; GP 或 HS 的设置{HS:SE, FS HS:SE}
执行“&path/../_J784S4_BareMetal_setup.cmm" HS“ HS:FS

4:为什么我们需要 为 r5f core 运行_J784S4_m4.cmm ? 是否可以跳过?

;连接到 M4 以启动 SOC 启动
标题“TRACE32 for ARM - J784S4-CM4 - MASTER“;设置 GUI 标题
执行“&path/../_J784S4_m4.cmm" CM4-0“ CM4-0 准备

5:u-boot 应涵盖这些时钟配置。 是否可以跳过此脚本?

;从 M3 初始化时钟并安装全局函数
执行“&path/../J7AHP.CMM" DMSC_flow“ DMSC_flow

谢谢

Jime2e.ti.com/.../6786.cmm_2D00_tda4vh_5F00_j784s4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    示例脚本根据不同的使用场景进行组织。  基本 readme.txt 文件对此进行了概述。  x_gel_to_cmm 目录镜像 CCS 提供的功能、它们以裸机初始化为目标。  您可以使用其中的一个子集或选择符合您需求的不同参考点。  如果固件使用了初始化的时钟、则无需(并且不应运行脚本基址,因为它们会与代码冲突)。  

    此致、
    理查德·W·