This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:eMMC 电源 3.3V 至 1.8V 问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557761/am5716-emmc-power-supply-3-3v-to-1-8v-issue

器件型号:AM5716


工具/软件:

客户 AM5716 eMMC 子系统最初使用 3.3V 电源、由于需要适应产品的更高环境工作温度、因此通过优化的 eMMC 卡电源将更改为 1.8V。

硬件板上的 PMU 为 TPS6590379ZWSR。  

以下是电源设计:

请帮助检查如何在当前设计中实现它

谢谢

 Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、 请提出建议、我们可以回顾一下。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Semon, 请提出建议,我们可以查看。

    您好、Kyle

      客户提供以下建议解决方案:

       TPS6590379ZWSR 通过 LDO4 提供 1.8V 输出

         

      2. AM5716 vddshv11 电源:

         

       3. eMMC 卡电源

         

      

      请帮助查看客户的上述 eMMC 1.8V 解决方案电源设计

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 VDDSHV11 更改为 1.8V 是正确的、并且将 eMMC VCCQ 引脚更改为相同的 1.8V sis 正确。  我担心的是 LDO4 电流容量 (200mA)。  未显示 LDO4 的其他连接器、但假设与 TI 设计类似、它在处理器上提供多个模拟电压轨。  VDDSHV11 和 VCCQ 是数字 IO 引脚,因此不对噪声敏感 — 可能被视为从 V1_8D 拉出。

    此外、还要确保 MMC 信号上的上拉电阻器到正确的电源(与 VDDSHV11 和 VCCQ 相同的 1.8V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“149639" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557761/am5716-emmc-power-supply-3-3v-to-1-8v-issue/6008720

    将 VDDSHV11 更改为 1.8V 是正确的、并且将 eMMC VCCQ 引脚更改为相同的 1.8V sis 正确。  我担心的是 LDO4 电流容量 (200mA)。  未显示 LDO4 的其他连接器、但假设与 TI 设计类似、它在处理器上提供多个模拟电压轨。  VDDSHV11 和 VCCQ 是数字 IO 引脚,因此不对噪声敏感 — 可能被视为从 V1_8D 拉出。

    此外、还要确保 MMC 信号上的上拉电阻器到正确的电源(与 VDDSHV11 和 VCCQ 相同的 1.8V)

    [/报价]

    您好 Robert

      以及电池的当前容量、  

      是否有适合客户的推荐 eMMC 1.8V 设计?

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将连接一个类似的处理器 EVM 设计(相同的处理器封装,类似功能)-您可以看到如何实现 1.8V eMMC 电源(与其他 1.8V 电源轨结合)。  这就是我建议在 TI 的 AM571x EVM 设计上与 V1_8D 结合使用的原因。

    e2e.ti.com/.../517502C1_5F00_J6ECO_5F00_02MAR2016.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将连接一个类似的处理器 EVM 设计(相同的处理器封装,类似的功能)-您可以看到如何实现 1.8V eMMC 电源(与其他 1.8V 电源轨结合使用)。  这就是我建议在 TI 的 AM571x EVM 设计上与 V1_8D 结合使用的原因。

    您好 Robert

      客户完成其 eMMC 电源设计、请帮助查看以下原理图:

      --------------------------------------------------------

    1.8V eMMC 电源解决方案、使用原始 VCCQ 3.3V 电源 V3_3D、通过 LDO 输出 1.8V、为 VCCQ 供电、满足最大输出电流 ICCQ 要求。

    2.  

    3.

    4.  

    5.  

    6.

    ------------------------------------------------

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到任何问题。