This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:不需要强制下拉/上拉的引脚/焊球是否应该保持悬空?

Guru**** 2579505 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563591/am69-should-pins-balls-that-don-t-need-mandatory-pull-down-up-be-left-floating

器件型号:AM69


工具/软件:

不需要强制下拉/上拉的引脚/焊球是否应该保持悬空?

我可以将它们直接连接到 VSS 吗?

我担心的引脚:

* AK5、AL8、AK9、AN3 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据手册的第 6.4 节“引脚连接要求“包含有关在未使用时如何连接引脚的信息。  另外、表 6-1 引脚属性提供了附加的引脚信息。

    关于 AK5、引脚属性表显示该引脚具有可配置的内部上拉/下拉电阻器。  通常不建议将这些 IO 直接连接到 GND。  这是因为、如果引脚配置为使用并驱动其 IO、连接到 GND 可能会导致过流情况并损坏 IO。  在这种情况下、建议配置内部 PD 电阻器以防止引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 根据 SK-AM69 EVL 板。

    这些引脚悬空:

    但也是根据 AM69A 的数据表确定的。

    因为这些是电压监控器、所以如果数据表中出现问题、就会产生问题。 它们应该处于悬空状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议遵循数据手册(可以使用单个电阻器将所有电阻器拉至 GND)。  这些不是 CMOS 输入、因此引脚悬空时的损坏可能性要小得多。  不管怎样 — 我建议遵循区经理的指导。