This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:在哪里可以找到有关从 SD 卡 UHS-I 的 PMIC 控制 LDO 的信息

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560323/am69-where-can-i-find-information-about-controlling-the-ldo-from-pmic-for-sd-card-uhs-i

器件型号:AM69


工具/软件:

您好!

我想知道 SD 卡 UHS-I 如何告诉处理器以指示 PMIC 将 SD 上拉电压从 3.3V 更改为 1.8V。

它是否可以在器件树中进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、通常将 SoC GPIO 建模为在 1.8V 至 3.3V 之间切换的稳压器。 您可以查看 k3-j784s4-main.dtsi 中的 sdhci 节点。

    此致、

    Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 现在我知道这种用于控制 SD 卡总线上拉电压的 PMIC 或 GPIO 配置设置可以在器件树内完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    分配的工程师将在本周剩余时间离开。 感谢您的耐心。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢你的评分 我正在等待答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    Vqmmc 电源 属性包含指向负责电压切换的稳压器的指针。

    下面给出的稳压器节点具有 GPIO 属性、其中包含用于控制电压开关的 GPIO。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将确保 PMIC 可以处理电压输出、而不是处理 GPIO。