This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:McASP 缺少音频插槽

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564035/audio-am62d-evm-mcasp-missing-audio-slots

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM


工具/软件:

通过 McASP0 开发音频时、TX 方向上缺少音频插槽、但 RX 方向良好。 传输 4 声道音频时、仅看到双声道音频输出。  aplay -D HW:0、0 -c 4 -f S24_LE -r 48000 t4.wav

传输 8 声道音频时、只能在 AXR2 上看到 6 声道音频输出、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺少配置问题。 这不再是问题