This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:编译 tisdk-edgeai-image BSP 时出错

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560169/am69a-error-compiling-tisdk-edgeai-image-bsp

器件型号:AM69A


工具/软件:

我们之前在 2 月份成功编译了使用版本 10_00 的公共 BSP。 
但现在、当使用 11_00 版进行编译 (PROCESSOR-SDK-ANALINARYS-11.01.07.05-config.txt) 时、
我们收到以下错误消息。



现在使用版本 10_00 进行编译时也会发生类似的错误 (PROCESSOR-sdk-analysise-10.01.00-config.txt)。
如果能帮助澄清问题、我将不胜感激。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Glendon Chen

    我以前没有看到这个特定的错误。

    你能尝试清洁配方和重建吗?

    如果这不起作用、您能否尝试清除构建工件并从头开始重建、但在 local.conf 中减小 BB_NUM_THREADS 和 PARALLEL_MAKE 的值?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试清理配方和重建、并设置 BB_NUMBER_THREADS ?=“1"和“和 PARALLEL_MAKE ?=“-j 1“

    执行了以下命令 

    ./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk-analysis/processor-sdk-analytics-11.01.07.05-config.txt
    cd build/
    。 conf/setenv
    echo 'arago_brand=“edgeai">">>“>> conf/local.conf“ conf/local.conf
    AM69-SK“位烘烤-k tisdk-edgeai-image MACHINE=

    仍然有 2 个失败 


    附件为日志消息 

    e2e.ti.com/.../log.do_5F00_patch.712610.txt

    e2e.ti.com/.../log.do_5F00_compile.712800.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Glendon Chen

    您是否对 linux-ti-staging 进行了更改?

    似乎存在使用 DevTool 引入的错误。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有修改 linux-ti-staging。 
    后来,我决定删除 Docker 容器,重新创建,重新编译,
    然后运行 DevTool、修改 linux-ti-staging。
    然后、我运行了 machine=“AM69-sk" bitbake“ bitbake -k tisdk-default-image。 然后编译成功。 tisdk-default-image 和 tisdk-edgeai-image 是使用相同的方法编译的。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Glendon Chen

    我假设这意味着线程已解析。 将螺纹标记为闭合。

    此致、
    Jared