This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7:CFAI Gamma 和 WDR Gamma

Guru**** 2610575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562282/am62a7-am62a7-cfai-gamma-and-wdr-gamma

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

根据手册、CFAI gamma 和 WDR gamma 必须相等。
例如、对于 CFAI gamma、100/G = 125、等于 0.8G
对于  WDR  伽马、100*G = 80、等于 0.8 G
​​两侧的 G 值应相等是否正确?

此致

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562282/am62a7-am62a7-cfai-gamma-and-wdr-gamma

    ​​两侧的 G 值应相等是否正确?

    [/报价]

    在所有典型情况下、您输入到插件 (CFAI、WDR、AWB) 中的整数值必须相等。
    在上面的屏幕截图中、您输入了不同的值 (125 和 80)。
    两者都应该是 80。

    请仔细遵循插件指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    您意味着​​填充的值需要相等、而不是根据填充的值计算出的 G​​应该相等?

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此您的意思​​是填写的值必须相等

    是、整数值。