This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MCU PLUS SDK DFU 闪存工具

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563155/am625-mcu-plus-sdk-dfu-flash-tool

器件型号:AM625
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

AM64x MCU PLUS SDK 中有 DFU 闪存工具、但 AM62x MCU PLUS SDK 中只有 UART 闪存工具、是否计划支持? 或者是否有简单的方法从 AM64x 迁移到 AM62x?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    AM64x MCU PLUS SDK 中有 DFU 闪存工具、但 AM62x MCU PLUS SDK 中只有 UART 闪存工具、是否有支持计划? 或者是否有从 AM64x 迁移到 AM62x 的简单方法?

    目前没有计划为 MCU+ SDK AM62x 支持 DFU 工具、但您也可以在适用于 AM62x 的 Linux Foundational_Components 产品中找到 DFU 工具: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/11_01_05_03/exports/docs/linux/SDK-U-Boot/UG-DFU.html

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、建议使用 Linux SDK DFU 来刷写 MCU+SDK 二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    那么建议使用 Linux SDK DFU 来刷写 MCU+SDK 二进制文件?

    是的、这是可以实现的。

    我假设客户正在探索刷写选项:如前所述、UART Uniflash 是 DFU 之外的另一种方法。

    此致、

    Vaibhav