主题:AM62P、 SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
你好。
我需要通过唤醒 R5 管理单链路 LVDS 显示(4 通道+时钟)。
问题在于切换到单链路(从 syscfg)时、LVDS 共模电压降至 0.6V
将“OLDI configration“下的“双模“更改为启用、LVDS 共模电压为(按预期)1.2V。
数据表显示 LVDS 共模电压为 1.125V (min)- 1.375V (max)。
为什么将 LVDS 配置更改为单链路会将 Vocm 降至 0.6V? 如何防止这种情况发生?
谢谢!
Francesco