This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:询问 TDA4VH 安全 MCU

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562468/tda4vh-q1-inquiry-about-tda4vh-safety-mcu

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

大家好、TI 团队

我对 tda4vh 系统有任何疑问

当我们在 TDA4VH 的 A72 内核上制作 Linux 应用时、

TDA4VH 安全 MCU 的 RTOS 能否检查​​从该内核输出的数据值? 这适用于功能安全 (ISO26262)

BCS 我们需要从 A72 内核证明数据完整性

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经邀请了我们的专家来帮助您解决这个问题。 请预计回复将延迟 2 天。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。

    如果我理解正确、您需要在 R5F 和 A72 内核之间传递数据。 这可以使用 IPC 驱动程序来实现。

    请问您希望在内核之间传递多少数据?

    此致

    Tarun Mukesh