This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM6204BTGFHIALWRQ1

Guru**** 2611865 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558140/am620-q1-am6204btgfhialwrq1

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

您好、

我们使用的是 AM620-Q1 EVM 参考原理图 达到最佳性能。 在此原理图中、有一个名为的网络 “VBUS_TYPEC2"</s>“ 这由生成 TPS65988DHRSHR (USB PD 控制器)。

我们的设计中 不使用 TPS65988DHRSHR 。 不过、 VBUS_TYPEC2 仍需要 Net 电源来为供电 USB-C 类型连接器(主机模式)

请您确认是哪一个 电平转换 该网中应提供的电容器、以便我们可以从外部提供(例如,使用 LDO 或其他稳压器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surender Sharma、

    感谢您的查询。

    让我将问题分配给专家。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要详细了解您的产品计划如何在 AM62x 上使用该 USB 端口。  例如、端口是否作为 USB 主机或设备运行?

    USB Type-C 连接器支持许多功能。  您计划通过 USB Type-C 实现支持哪些功能?

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用它来连接 U 盘或刷写电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉“pendrive"一“一词。 您似乎想连接一个 USB 存储类设备(USB 记忆棒或 U 盘)、其中 AM62x 器件作为 USB 主机运行、而您的产品为 USB 存储类设备供电。

    从 USB 存储类设备引导是否 是 您计划在 USB 端口上实现的唯一功能?  

    AM62x 还支持从 PC 引导、其中  AM62x 器件作为 USB 器件运行 。 您是否还计划支持此引导模式?

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们不计划通过此 USB 进行引导、但未来可能需要。
    请提出以下两种选择:

    1. 进行引导

    2. 通过此 USB 进行引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有回答我的问题。

    给人的印象是 、您可能不了解 USB Type-C 端口支持的各种功能。 因此、建议您阅读与使用 USB Type-C 连接器实现系统相关的 USB 规范、决定您计划在产品中支持哪些功能、并设计支持这些功能的 USB Type-C 实现方案。  如果您计划移除 USB PD 控制器、则需要了解为 USB Type-C 供电的业界标准期望、因为它 提供了在设计中移除分立式电路时需要使用分立式电路实现的功能。

    我可以回答 您有关 AM62x USB 功能的任何问题、但我无法设计您的 USB Type-C 实现。 这是系统设计人员的责任。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peaves、

    我理解您之前的回答。 如果我的问题不完全清楚、请联系我的系统设计团队。

    此外 TPS65988DHRSHR 被标记为 NRND、其成本相当高。

    我们在引导过程中也会使用此参数。

    我们想为此 USB 提供固定电压电源。 在这种情况下、将支持哪些功能、该 IC 需要什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peaves、

    请回复:

    我们会在此 USB 引导过程中使用此参数。

    我们想为此 USB 提供固定电压电源。 请建议额定电压。

    谢谢