This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:LMR36503-Q1 RC 缓冲电路电阻值和电容值建议

Guru**** 2613335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561884/lmr36503-q1-lmr36503-q1-rc-snubber-circuit-resistance-value-and-capacitor-value-recommendation

器件型号:LMR36503-Q1


工具/软件:

안녕하세요 μ s、

현재는 컨트롤러 보드에 IC를 사용하여 전압을 48V에서 3.3V로 낮추고 있습니다 μ s。

컨트롤러 보드의 EMC CEV 테스트를 진행하는 동안、노이즈가 벅 컨버터에서 발생한다는 것을 확인했습니다。

벅 컨버터의 스위칭 주파수를 확인해보니、스위치가 꺼지면 파형이 불안정해지는 것을 발견했습니다。

저는 이 불안정성을 해결하고 싶습니다:

  1. RC 스너버 회로를 사용하여 억제할 수 있나요?

  2. 그렇다면 적합한 저항기와 커패시터 값을 추천해 주시겠습니까?

  3. 추천할 만한 대체 솔루션이 있나요?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以通过添加 RC 缓冲器来减少振铃。 这些值必须通过实验确定(您可以遵循以下参考:www.ti.com/.../SSZTBC7)  

    另一个选择是采用 FPWM 运行。 这可确保器件始终处于 CCM 模式、并且不会出现此振铃。 您可以选择可选 FPWM/FPWM 的器件型号(名称中为 M)、并在 PFM 模式下运行。 不过、对于这些型号、频率固定为 2.2MHz。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想知道是否可以使用 RC 缓冲器来缓解开关波形。 如果是、放置 RC 缓冲器的合适位置在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在上放置一个 RC 缓冲器 SW 节点 。 组件值可根据上面链接的第 I 条确定。