This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:GPIO 触发的 OSPI 循环 DMA 传输

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561776/processor-sdk-am62a-gpio-triggered-ospi-cyclic-dma-transfer

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A


工具/软件:

您好 Bin、

我有新的 H/W、因此当数据准备好从器件 QSPI 读取时、置位为低电平的中断引脚现在被反相、以便它将生成上升沿。  您能指导我设置代码以使中断引脚启动 QSPI 传输吗?

谢谢、

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    很抱歉我迟到的回复。 这个线程已经传送到不同的 TI 民间团体、而今天刚刚在我的手中。

    对于由 GPIO 触发的 DMA、请参阅以下 e2e 主题、在该主题中、我为其他客户完成了类似的工作。

     AM625:将中断重新路由到 DMA 事件和 DMA_DEV_TO_MEM 通道选择 

    请开始从主题第二页中间的下面我发布的屏幕截图(在此之前,它是关于软件触发的 DMA)阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、必须修补 U-Boot 中的 rm-cfg、以便将 GPIO 中断路由到 BCDMA、并且必须重新编译 U-Boot。 这也在同一个 e2e 主题中进行了详细介绍。