This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM437X:TPS51200 的 Rref 值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM437X, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562411/tmdsevm437x-rref-value-of-tps51200

器件型号:TMDSEVM437X
主题中讨论的其他器件: TPS51200

工具/软件:

我正在设计一个使用 EVM (TMDSEVM437X) 电路作为基准的 DDR 电路。
TPS51200 的 Rref (R41、R39) 为 10kΩ、但根据数据表中的计算结果、它需要为 6.75kΩ 或更小。
10kΩ 是否正确?
如果是、您能否提供有关该设计的更多详细信息?

MT41K512M8 数据表↓
VDDQ= 1.35V
IVREF=±1uA
VREFDQ (DC)= VDDQ/2±1%

计算公式↓
ΔVref = 1.35/2 * 0.02 = 0.0135V
Iref = 1uA * 4 = 4uA
Rref≦(2 *ΔVref Ω)/IREF
Rref≦(2 * 0.0135)/4uA = 6.75kΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 TMDSEVM437X。 我​​使用测试仪测量了 R41 和 R39(安装在电路板上时的两端)的电阻值。 结果如下:
    R 41...6.4kΩ
    R 39...6kΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R41 和 R39 是 TPS51200 器件上 REFIN 信号的电阻分压器。  根据数据表中的第 7.2 节、这些值应为 10K

    您参考的摘录来自一个介绍 DDR2 操作的部分、电阻分压器用于存储器、而不是 TPS51200 器件

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的参考信息错误。 谢谢你。