This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:电弧故障模型

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559805/sk-am62a-lp-arc-fault-model

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件:TIDA-010955

工具/软件:

TI 开发大家好、

EdgeAI 模型编写器提供了一个用于电弧故障的培训平台、其中有几种用于电弧故障的模型选择、如下图所示。 我想知道是否提到这些数字 (200,300,700,1400)。 它们表示时间步长吗?

顺祝商祺!

密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经提请 Edge AI Studio 专家注意了此主题。 请注意、由于今天当地假日的原因、可能会延迟回复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Key、

    模型名称中的数字代表参数的数量、存储器占用空间和计算要求。   请参阅下面的

    • ArcFault_model_200:内存占用量和计算要求最小。
    • ArcFault_model_300:增加模型参数以提高性能。
    • ...
    • ArcFault_model_1400:可实现最佳性能的大多数模型参数。

    因此、您可以在 应用的存储器、计算和性能要求之间进行权衡。  

    有关更多详细信息、  请参阅 TIDA-010955 — 基于机器学习的电弧故障检测参考设计,网址为  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJmsZHbxSEUwh2-Fo6fUqA__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    它是否与输入特征的数据预处理有关? 如果我的理解正确、它类似于在输入特性上应用时间阶跃。 短时间阶跃将产生较少的 计算和 参数、反之亦然。  

    此致、

    密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edge AI 团队将很快做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sopheap、

    数字 (200,300,700,1400) 指的是模型中的参数近似数量。

    最小模型 (ArcFault_model_200_t) 的参数数量最少、这意味着它们需要的时间最少(最短的推理时间)、但缺点是只有 200 个可学习参数可用、因此模型的学习能力有限。 这意味着这最适合于更简单的数据集  

    另一方面、model_1400_t 具有大约 1400 个参数。 在这 4 种模式中、运行速度最慢、但学习能力最好。 这将最适合复杂的环境。  

    总结:

    在模型性能方面(推理时间):200_t(最快)-->300_t-->700_t-->1400_t(最慢)

    就准确性而言(在非常复杂的数据集上):1400_t(best)>700_t>300_t>200_t(最差)

    在更简单的数据集上、即使在较小的模型(例如 200_t/300_t)上、也可以获得完美(或近乎完美)的精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adithya、

    我知道这一信息。 我很好奇、不确定的是培训的输入张量形状的细节。 你能告诉我这件事吗? 在针对所有模型 (200,300,700,1400) 对模型编写器进行训练后、提供用于评估的编译工件和数据集。 在 EdgeAI Studio 上仔细检查了要从模型编写器进行评估的数据集后、我发现所有 4 个模型的输入张量都具有相同的维度 (1、1256、1)。 这是否意味着 model_1400_t 包含 1400 个总训练参数?  

    此致、
    Sopheap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sopheap、

    模型参数与输入张量大小无关。 任何型号 (200/300/700/1400) 均可接受任何输入张量大小。

    输入大小由 GUI 上选择的特征提取参数决定。 (例如,帧大小,分箱,特征提取方法等)

    另一方面、模型参数是常量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adithya、

    我想我明白了。  
    在结束本主题之前、还有一个问题是、我在 TI 网站上某处查找了电机故障轴承数据集、用作 EdgeAI 模型编写器方面的培训参考。 对于直流电弧故障数据集、我找到了。 是否提供了与 zip 文件中的电弧故障类似的数据?

    顺祝商祺!
    Sopheap 密钥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sopheap

    我会将您的问题告知电机故障专家。 她很快就会回应。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sopheap、

    对于电机故障数据集示例、请在 Edge AI Studio 中启动示例工程、然后将导入示例数据集“motor_fault_example_dsk",“,您、您可以点击 Capture 页面中的“Export dataset“按钮来下载数据集。  

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiaxin、

    感谢您提供有用的信息。  

    此致、

    Sopheap