This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:[v20.2.0/AWR2E44P] Load Program file format (*。xe66)

Guru**** 2611815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561388/ccstudio-v20-2-0-awr2e44p-load-program-file-format-xe66

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

您好团队:

在上一版本的 CCS 中、当添加用于加载程序的文件时、可以使用选择 DSP 内核二进制文件 *。xe66

但是、在当前版本中、这是不可能的。 您能告诉我如何配置吗?

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lina、

    请使用过滤器“所有文件 (*.*)“查看自定义文件类型。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    感谢您发送编修。 顺便说一句,我能问为什么我们没有在下拉列表中添加'xe66'文件扩展名? 它与输出文件相同、对吧?

    此致、

    维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能只是一个疏忽或低优先级、因为“所有文件“类型可以简单地使用。  

    我提交了一个 TT、将其重新添加进来。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12913

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    这个问题是我提出的。
    首先、感谢您采取措施以允许添加文件扩展名。
    我还有一个问题:
    是否有办法配置 CCS 2020、以便在打开文件时始终将“All files“设置为默认选项?

    此致、
    Seung.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法配置 CCS 2020、以便在打开文件时始终将“All files“设置为默认选项?

    无法更改默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    感谢您的澄清。

    此致、
    Seung.