This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:如何在 AM4376 中为 eth0 和 eth1 电子保险丝 MAC 地址

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560372/am4376-how-can-we-efuse-mac-address-for-eth0-and-eth1-in-am4376

器件型号:AM4376


工具/软件:

在查看 E2E 论坛的讨论时、我发现有人建议 MAC 地址可以电子保险丝 0x44E10630 到 AM4376 器件中、其寄存器地址范围为至 0x44E1063C。 但是、根据 AM437x 技术参考手册、这些寄存器被标记为  只读 、并且没有书面的写入程序。

在当前设置中、我们正在器件上执行 OTP 熔断、但我们不确定 MAC 地址是否已成功编程。 我们观察到在两个不同器件之间从这些寄存器读取的值存在差异、如下所示:

器件 1:

0x44E10630: 0x0000B29D  
0x44E10634: 0x3AF20690  
0x44E10638: 0x0000B49D  
0x44E1063C: 0x3AF20690  

器件 2:

0x44E10630: 0x000000C0  
0x44E10634: 0x4DF20690  
0x44E10638: 0x000002C0  
0x44E1063C: 0x4DF20690  


鉴于上述情况、请你就以下几点提供指导:

  1. 是否可以将 MAC 地址电子保险丝到 AM4376 上的这些寄存器中?
  2. 如果是、正确和受支持的程序是什么?
  3. 我们如何验证 MAC 地址是否已成功融合?
  4. 是否有任何工具或日志可以确认 OTP 编程状态?

您可以提供的任何文档或参考资料都将非常有用。