This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:定制 AM6442 电路板上的 DDR4 替代–驱动程序和配置支持

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563297/tmds64evm-ddr4-replacement-on-custom-am6442-board-driver-and-configuration-support

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具/软件:

TI 团队大家好、

我们正在设计基于 AM6442 处理器的定制电路板。 在我们的设计中、我们将 TMDS64EVM 中使用的 DDR4 (MT40A1G16KD-062E IT:E) 器件替换为不同的 DDR4 (MT40A1G16TB-062E IT:F) 芯片。 我想知道:

  1. 现有的 TI 驱动程序 (MCU+ SDK 和 Linux SDK) 是否支持新的 DDR4 (MT40A1G16TB-062E IT:F) 器件?
  2. 更新新存储器的 DDR 配置需要执行哪些步骤?
  3. 您能指导我们使用 DDR 配置工具并将输出集成到 SDK 中吗?

非常感谢任何与 DDR 更换和验证相关的文档或示例。

谢谢、
Ravilla Dinesh
高级软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 DDR 寄存器配置工具 ( https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x ) 为您的器件配置 DDR 控制器/PHY。  有关如何使用该工具的说明、请参阅该工具的自述文件链接。  

    它看起来您选择的器件与 EVM 上的器件非常相似、因此您可能不必进行任何更改。  因此、我将首先使用 SDK 中的配置来查看您是否可以引导。  如果不起作用、请使用该工具生成新配置。

    此致、

    James